Operator Library: Base
VisualApplets 디자인에서 NOP(no operation) operator는 처리되는 데이터에 영향을 주지 않습니다. 이미지 데이터는 변경되지 않습니다. 이 operator는 디자인 내 링크와 operator의 외관 및 배치를 개선하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 링크에 이름을 지정하는 용도로 활용할 수 있습니다.
기술적으로 NOP operator는 등록된 입력을 출력합니다. 즉, 이 operator는 레지스터 스테이지로 표현됩니다. 잠재적인 임계 경로(critical path) 사이에 이러한 추가 레지스터 스테이지를 사용하면 주기 제약(period constraints)을 충족하지 못하는 디자인의 타이밍을 개선하거나 더 높은 클럭 주파수를 사용할 수 있게 해줍니다. 디자인에 NOP operator를 삽입하여 얻는 이점은 operator의 구현 방식에 따라 다릅니다. 예를 들어, O 타입 operator가 길게 연결되면 임계 경로가 발생할 수 있는데, 이때 NOP operator가 타이밍 개선에 도움을 줍니다. operator가 O 타입이므로, 사용자가 병렬 경로에 대해 지연(delay)을 수동으로 균등화할 필요가 없습니다. 모든 동기화 규칙을 준수한 경우 VisualApplets가 자동으로 이 균등화 작업을 수행합니다. 지연을 생성하기 위해 NOP operator를 사용할 수는 없습니다.


이전