Operator Library: Base
MergePixel operator는 동일한 Parallelism을 가진 여러 입력 링크의 픽셀을 더 큰 Bit Width의 단일 픽셀로 병합합니다. 입력의 비트들이 연결됩니다. I0 입력의 비트는 출력의 하위 비트에 매핑됩니다. 모든 입력은 서로 다른 Bit Width를 가질 수 있습니다. 출력은 항상 부호 없는(unsigned) 형태입니다. 부호 있는(signed) 픽셀이 병합되는 경우, 비트는 단순히 재해석되고 연결됩니다.
각 색상 구성 요소는 개별적으로 병합됩니다.
다음 그림은 세 개의 입력 링크가 하나의 링크로 병합되는 과정을 보여줍니다.
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | O |
| Input Links | I0, 데이터 입력 I[n], n > 0, 데이터 입력 |
| Output Link | O, data output |
MergePixel operator의 사용 예시는 다음과 같습니다:
-
'Simple Threshold Binarization'
이진화를 위한 단순 임계값 처리입니다.
-
예시 - 라인 스캔 어플리케이션에서 Blob_Analysis_1D 오퍼레이터의 사용법을 보여줍니다.
-
예시 - Blob_Analysis_2D 연산자 사용법을 보여줍니다. 이 애플릿은 입력 데이터를 이진화하고 블롭 분석 결과를 결정합니다. 결과와 원본 이미지는 두 개의 DMA 채널을 사용하여 출력됩니다.
-
예시 - 연속된 두 이미지 간의 차이를 계산합니다. 차이값에 임계값이 적용되어 DMA 채널을 통해 출력됩니다.
-
예시 - 이진 침식(eroded) 이미지를 원본과 비교합니다. 두 이미지에 차이가 있는 경우 에지가 검출됩니다.
-
예시 - High Speed의 견고한 레이저 라인 감지 알고리즘입니다. 이 알고리즘은 서브픽셀 해상도 결과를 얻기 위해 무게 중심 좌표를 결정합니다.




이전