Operator MergeComponents

Operator Library: Base

MergeComponents 연산자는 3개의 회색조 입력 링크를 하나의 컬러 출력 링크로 병합합니다. 이 연산자의 반대 기능은 'SplitComponents'입니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Links I0, 데이터 입력 컬러 성분 {R, H, Y, L, X}
I1, 데이터 입력 컬러 성분 {G, S, U, A, Y}
I2, 데이터 입력 컬러 성분 {B, I, V, B, Z}
Output Link O, data output

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I0 Input Link I1 Input Link I2 Output Link O
Bit Width [1, 21] unsigned, [2, 21] signed I0와 같음 I0와 같음 auto1
Arithmetic {unsigned, signed} I0와 같음 I0와 같음 as I
Parallelism any I0와 같음 I0와 같음 as I
Kernel Columns any I0와 같음 I0와 같음 as I
Kernel Rows any I0와 같음 I0와 같음 as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} I0와 같음 I0와 같음 as I
Color Format VAF_GRAY I0와 같음 I0와 같음 VAF_COLOR
Color Flavor FL_NONE I0와 같음 I0와 같음 any
Max. Img Width any I0와 같음 I0와 같음 as I
Max. Img Height any I0와 같음 I0와 같음 as I

1

출력 Bit Width는 3개 입력 Bit Width의 합, 즉 I0 + I1 + I2입니다.

Parameters

없음

사용 예제

MergeComponents 연산자의 사용법은 다음 예시와 같습니다.