Operator Library: Base
KernelRemap 연산자를 사용하면 입력과 출력 간에 커널 컴포넌트를 리매핑할 수 있습니다. 연산자의 출력은 입력과 동일한 커널 차원을 가집니다. 정적 파라미터인 SourceSelect를 사용하여 커널 컴포넌트를 리매핑할 수 있습니다. 이는 커널을 미러링하거나 커널 컴포넌트를 회전하는 데 유용할 수 있습니다.
리매핑은 각 출력에 새 입력 커널 인덱스를 할당하는 방식으로 이루어집니다. 따라서 각 출력 커널 컴포넌트에 대해 SourceSelect 파라미터를 사용하여 입력 커널 컴포넌트가 선택됩니다. 동일한 입력 커널 컴포넌트를 여러 출력 커널 컴포넌트에 할당하는 것도 가능합니다. 입력 커널 컴포넌트가 어떠한 출력에도 매핑되지 않으면 해당 데이터는 폐기됩니다.
| SourceSelect | |
|---|---|
| Type | static parameter |
| Default | index |
| Range | [0, KernelRows * KernelCols - 1] |
|
이 파라미터는 커널의 리매핑을 정의합니다. 출력 커널 컴포넌트를 나타냅니다. 따라서 모든 출력 커널 컴포넌트에 대해 입력 커널 컴포넌트가 선택됩니다. 커널 컴포넌트의 인덱스는 왼쪽 위에서 오른쪽 아래 방향으로 매겨집니다. |
|


이전