Operator Library: Base
HierarchicalBox는 여러 연산자를 하나의 모듈로 그룹화하기 위해 그래픽 사용자 인터페이스에서 제공하는 의사(pseudo) 모듈입니다. 이를 통해 사용자는 복잡한 프로젝트를 관리하고 이전 프로젝트의 일부를 편리하게 재사용할 수 있습니다.
HierarchicalBox를 인스턴스화할 때 임의 개수의 입력 링크와 출력 링크를 선택할 수 있습니다. 내부 보기를 열려면 HierarchicalBox를 더블 클릭하십시오.
계층형 상자 사용에 대한 자세한 설명은 VisualApplets 사용자 설명서의 'Hierarchical Boxes'에서 확인할 수 있습니다.
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | 연산자 유형은 컨텍스트에 따라 다릅니다. |
| Input Link | I[0] .. I[63], 데이터 입력 |
| Output Link | O[0] .. O[63], 데이터 출력 |
| Link Parameter | 입력 링크 I[0] .. I[63] | 출력 링크 O[0] .. O[63] |
|---|---|---|
| Bit Width | any | any |
| Arithmetic | any | any |
| Parallelism | any | any |
| Kernel Columns | any | any |
| Kernel Rows | any | any |
| Img Protocol | any | any |
| Color Format | any | any |
| Color Flavor | any | any |
| Max. Img Width | any | any |
| Max. Img Height | any | any |
HierarchicalBox 연산자의 사용법은 다음 예시에서 확인할 수 있습니다:
-
VisualApplets의 HierarchicalBox 모듈을 사용한 디자인 활용 및 탐색.
-
예시 - High Speed의 견고한 레이저 라인 감지 알고리즘입니다. 이 알고리즘은 서브픽셀 해상도 결과를 얻기 위해 무게 중심 좌표를 결정합니다.

이전