Operator GetStatus

Operator Library: Base

이 연산자는 입력 픽셀 스트림의 상태를 모니터링하며 소프트웨어를 통해 최신 유효 값을 읽어올 수 있는 레지스터를 제공합니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Input Link I, data input

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I
Bit Width [1, 64] unsigned, [2, 64] signed
Arithmetic {unsigned, signed}
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

Parameters

Status
Type 동적 읽기 파라미터
Default 0
Range InputBitWidth

입력 픽셀 스트림의 최신 유효 값은 소프트웨어를 통해 읽을 수 있는 Status 레지스터에 저장됩니다.

매개변수는 항상 부호 없는(unsigned) 타입이므로 주의하십시오. 연산자에 부호 있는(signed) 링크를 연결한 경우 소프트웨어에서 해당 값을 부호 있는 값으로 재해석(reinterpretation)해야 합니다.

사용 예제

GetStatus 연산자의 사용법은 다음 예시와 같습니다:

  • 'Hardware Test'

    DMA, RAM, GPIO, 트리거 및 LED의 하드웨어 자체 테스트 예시.