Operator ExpandToKernel

Operator Library: Base

이 연산자는 입력 링크 I를 임의의 커널 크기로 확장합니다. 입력 값은 각 커널 구성 요소로 복제/복사됩니다. 출력 링크에서 새로운 커널 크기를 설정하십시오.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, data input
Output Link O, data output

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64]1 as I
Arithmetic {unsigned, signed} as I
Parallelism any as I
Kernel Columns 1 any
Kernel Rows 1 any
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format any as I
Color Flavor any as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

1

입력 Bit Width의 범위는 [1, 64]입니다. Signed 입력의 경우 범위는 [2, 64]입니다. Unsigned 컬러 입력의 경우 범위는 [3, 63]이며, Signed 컬러의 경우 범위는 [6, 63]입니다.

Parameters

없음

사용 예제

ExpandToKernel 연산자의 사용 예시는 다음과 같습니다: