Operator CastColorSpace

Operator Library: Base

CastColorSpace 연산자는 논리적 속성인 Color Flavor를 변경합니다. 입력 링크의 값이 출력 링크로 복사됩니다. 이 연산자는 데이터 스트림에 영향을 주지 않으며 FPGA 리소스를 전혀 요구하지 않습니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, data input
Output Link O, data output

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [3, 63] 부호 없음, [6, 63] 부호 있음 as I
Arithmetic {unsigned, signed} as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_COLOR as I
Color Flavor any FL_NONE 제외 모두
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

Parameters

없음

사용 예제

CastColorSpace 연산자의 사용 예시는 다음과 같습니다: