ShiftLeft 오퍼레이터

Operator Library: Arithmetics

이 연산자는 입력 데이터를 왼쪽으로 산술 시프트합니다. 시프트할 비트 수는 파라미터 Shift를 사용하여 정의됩니다. 입력의 각 비트는 매개변수화된 비트 수만큼 왼쪽으로 시프트됩니다. 새로 삽입되는 최하위 비트(LSB)는 값 0을 갖습니다.

비트 시프트는 일반적으로 2의 거듭제곱 값으로 값을 스케일링하는 데 사용됩니다. 예를 들어 1비트 왼쪽 시프트는 값을 두 배로 만듭니다. 2비트 왼쪽 시프트는 입력 값을 네 배로 만듭니다.

각 색상 성분은 개별적으로 시프트됩니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, data input
Output Link O, data output

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64] unsigned, [2, 64] signed auto1
Arithmetic {unsigned, signed} as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format any as I
Color Flavor any as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

1

출력의 Bit Width는 입력 Bit Width에 파라미터 Shift의 값을 더한 것입니다.

Parameters

Shift
Type static parameter
Default 0
Range [0, 64 - Input BitWidth]

이 파라미터는 입력이 왼쪽으로 시프트될 비트 수를 정의합니다.

사용 예제

ShiftLeft 연산자의 사용법은 다음 예시에 나와 있습니다: