Operator ClipHigh

Operator Library: Arithmetics

ClipHigh 모듈은 입력값을 매개변수로 설정할 수 있는 최댓값으로 제한합니다. 입력값이 최댓값을 초과하면 클리핑됩니다(즉,

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, data input
Output Link O, data output

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 63] unsigned, [2, 63] signed as I
Arithmetic {unsigned, signed} as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_GRAY as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

Parameters

(으)로
Type static/dynamic 읽기/쓰기 매개변수
Default 127
Range 입력 링크의 범위

이 파라미터는 출력 링크의 최댓값을 정의합니다. 파라미터를 Static으로 설정하면 디자인 타임에 값이 선택되며 런타임 중에 변경할 수 없습니다. 파라미터를 Dynamic으로 설정하면 런타임 중에 값을 변경할 수 있습니다.

사용 예제

ClipHigh 오퍼레이터의 사용법은 다음 예시와 같습니다: