Operator Library: Arithmetics
Operator ARCSIN은 입력의 아크 사인(arc sine)을 계산합니다.
아크 사인의 입력 범위는 [-1,1]입니다.
Operator는 입력 구간 범위 [-1, 1]을 다음으로 매핑합니다.
여기서
은(는) 입력에서의 Bit Width입니다.
보시다시피 입력의 전체 값 범위가 사용되지는 않습니다.
입력 값이 허용된 값 범위를 벗어나면 Operator가 해당 값을 -1 또는 1로 잘라냅니다(clip).
따라서 아크 사인의 인자 x는 다음과 같이 결정됩니다.

Operator의 출력 범위는 [-π/2, π/2]입니다. VisualApplets에서 Operator의 출력 값 범위는 다음과 같이 매핑됩니다.

여기서

은(는) 출력 링크에서의 Bit Width입니다. 따라서 출력 값은

다음 이미지는 일반적인 역아크 사인 함수의 그래프를 보여줍니다.

다음 그림에서는 VisualApplets 연산자 구현을 보여줍니다. 입력 및 출력 Bit Width를 확인하세요.

| Link Parameter | Input Link I | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | [8, 12] | [8,32] |
| Arithmetic | signed | signed |
| Parallelism | any | as I |
| Kernel Columns | 1 | as I |
| Kernel Rows | 1 | as I |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | as I |
| Color Format | VAF_GRAY | as I |
| Color Flavor | FL_NONE | as I |
| Max. Img Width | any | as I |
| Max. Img Height | any | as I |
Operator ARCSIN의 사용법은 다음 예시에 나와 있습니다.
-
'Functional Example for Specific Operators of Library Arithmentics: Trigonometric Functions'
Examples - Demonstration of how to use the operator

이전