Operator ABS

Operator Library: Arithmetics

이 연산자는 입력값의 절대값을 계산합니다. 즉,

표현 가능한 가장 작은 음수 값의 절대값은 그 양수 equivalent와 동일한 비트 수가 필요하다는 점에 유의하십시오. 따라서 output bit width는 input bit width와 같습니다. 예를 들어, 8비트 표현에서 가장 작은 값은 -128인 반면 최대값은 127입니다. 절대값 연산 후 -128은 +128이 되며, 여전히 8비트가 필요합니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, data input
Output Link O, data output

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [2, 64] as I
Arithmetic signed as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_GRAY, VAF_COLOR as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

Parameters

없음

사용 예제

ABS 연산자의 사용법은 다음 예시와 같습니다: