Operator Library: Accumulator
이 오퍼레이터는 각 이미지 열의 모든 픽셀 값의 합계를 계산합니다. 출력의 각 픽셀 값은 해당 열의 현재 합계를 나타냅니다. 따라서 각 픽셀은 지금까지 산출된 합계로 대체됩니다.
ClrI 링크를 1로 설정하여 현재 열 합계를 수동으로 지울 수 있습니다. 수동으로 지울 필요가 없는 경우, ClrI에 상수를 0으로 적용해야 합니다.
새로운 입력 프레임마다 모든 열의 합계가 0으로 설정됩니다.
종종 이 오퍼레이터는 전체 프레임에 대한 결과가 포함된 마지막 이미지 라인만 사용하기 위해 RemoveLine 오퍼레이터와 함께 사용됩니다.
다음 예제는 입력 값과 출력 값의 관계를 보여줍니다.

이미지 제한:
-
Image Size
입력 이미지의 모든 라인은 길이가 같아야 합니다. 라인 길이가 다른 이미지는 허용되지 않습니다.
-
Empty Images
빈 이미지, 즉 픽셀이 없는 이미지가 허용됩니다. 오퍼레이터가 빈 이미지를 출력합니다.
-
이미지 프로토콜
VALT_IMAGE2D 및 VALT_LINE1D 이미지 프로토콜만 지원됩니다.
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | O |
| Input Links | I, Image Input ClrI, Clear Input |
| Output Link | O, Data Output |
ColSum 오퍼레이터의 사용법은 다음 예시에서 보여줍니다.
-
예제 - 이미지 스트림을 분할하고 병합하는 방법을 보여줍니다. 이미지에 트레일러를 추가합니다.
-
예시 - High Speed의 견고한 레이저 라인 감지 알고리즘입니다. 이 알고리즘은 서브픽셀 해상도 결과를 얻기 위해 무게 중심 좌표를 결정합니다.




이전