콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

자동 이미지 조정#

pylon Viewer의 Automatic Image Adjustment 기능을 사용하면 카메라가 현재 조건에서 양질의 이미지를 얻는 데 필요한 모든 설정을 자동으로 수행할 수 있습니다.

자동 이미지 조정은 특정 이미징 상황에 맞게 카메라를 빠르게 설정해야 할 때 유용합니다.

자동 이미지 조정 사용#

자동 이미지 조정을 활성화하려면:

  1. 카메라를 엽니다.
  2. 다음 항목을 클릭합니다. 자동 이미지 조정 버튼 Automatic Image Adjustment 아이콘.
    버튼이 흐리게 표시되면 카메라에서 이 기능을 사용할 수 없습니다.

카메라가 현재 조건을 분석한 후 이에 따라 모든 관련 파라미터에 적절한 값을 선택합니다.

정보

이 작업은 일회성으로 수행됩니다. 자동 이미지 조정이 완료되면, 사용자가 수동으로 변경하거나 Automatic Image Adjustment 버튼을 다시 클릭할 때까지 해당 파라미터 값이 유지됩니다.

영향을 받는 카메라 파라미터#

아래는 카메라 모델에서 지원하는 경우 이 기능의 영향을 받을 수 있는 카메라 파라미터 목록입니다.

특정 파라미터 값을 이미 수동으로 설정한 경우 Automatic Image Adjustment를 클릭하면 해당 설정이 손실되므로 주의하시기 바랍니다.