콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

히스토그램#

Histogram 기능을 사용하면 이미지의 회색조 분포를 표시하여 이미지의 Quality를 신속하게 평가할 수 있습니다.

개요#

Histogram 창을 열거나 닫으려면 도구 모음에서 히스토그램 버튼을 클릭하세요.

히스토그램 버튼

Histogram 창

그래프는 회색조 값당 픽셀 수를 보여줍니다.

X축은 0부터 최대 회색조 값까지의 회색조 값을 나타냅니다. 최대 회색조 값은 선택한 Pixel Format에 따라 다릅니다.

Y축은 해당 특정 회색조 값을 가진 픽셀 수(이미지 전체 픽셀의 백분율)를 나타냅니다.

회색조 분포에 대한 자세한 정보를 얻으려면 마우스 포인터를 그래프 위로 이동하세요.

Histogram 툴팁

위의 예시에서 툴팁은 현재 이미지에 회색조 값 125인 빨간색 픽셀 92,517개, 초록색 픽셀 82,638개, 파란색 픽셀 42,643개가 있음을 보여줍니다.

데이터 표시#

  • Red / Green / Blue: 빨간색, 초록색, 파란색 픽셀의 개별 히스토그램을 표시하거나 숨깁니다. 카메라의 Pixel Format이 컬러 픽셀 포맷으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 히스토그램이 숨겨진 경우, 데이터 복사 또는 저장 시 해당 값은 제외됩니다.
  • Luminance: 휘도 히스토그램을 표시하거나 숨깁니다. 카메라의 Pixel Format이 모노 픽셀 포맷으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 히스토그램이 숨겨진 경우, 데이터 복사 또는 저장 시 해당 값은 제외됩니다.
  • Autofit Y-Axis: 활성화하면 Y축이 그래프의 최댓값에 맞춰 지속적으로 조정됩니다. 이 옵션을 활성화하면 히스토그램을 전체적으로 파악하고 불필요한 여백을 제거하는 데 유용합니다. 다양한 조건에서 히스토그램의 변화를 모니터링하려는 경우 이 옵션을 비활성화하는 것이 유용합니다.
  • Logarithmic Scale: 데이터의 선형 뷰와 로그 뷰 사이를 전환합니다.
  • Reset Axes: 확대/축소 수준을 재설정합니다. 그래프를 확대한 경우에만 사용할 수 있습니다.
  • Mean / Std. Dev. / Min. / Max.: 히스토그램을 하나만 선택한 경우(빨간색, 초록색, 파란색 또는 휘도), 해당 히스토그램에 대한 통계 데이터가 여기에 표시됩니다. 히스토그램을 여러 개 선택한 경우 데이터가 표시되지 않습니다.

데이터 내보내기#

  • Copy: 표시된 모든 히스토그램의 데이터를 클립보드에 복사합니다. 이를 통해 MS Excel 등의 다른 응용 프로그램으로 데이터를 전송할 수 있습니다.

    데이터가 내보내진 Excel 시트

  • Save: 표시된 모든 히스토그램의 데이터를 .csv 파일로 저장합니다.

패닝 및 확대/축소#

패닝 및 확대/축소를 사용하면 히스토그램의 특정 영역을 더 자세히 확인할 수 있습니다.

확대 또는 축소하려면 마우스 포인터가 히스토그램 위에 있는 상태에서 Ctrl (Cmd) 키를 누른 채 마우스 휠을 스크롤하세요.

확대된 상태에서 마우스 왼쪽 버튼을 길게 누른 채 패닝할 수 있습니다.

패닝 및 줌 애니메이션

확대/축소 수준을 재설정하려면 Reset Axes를 클릭하세요.