Firmware Updater#
Firmware Updater는 pylon Viewer의 Windows 및 Linux 버전에서 GUI 또는 명령줄 도구로 제공됩니다.
정보
Basler boost V 및 racer 2 XL 카메라의 경우 서로 다른 Firmware Updater 도구를 사용할 수 있습니다. pylon Software Suite와 함께 제공된 Firmware Updater는 사용할 수 없습니다.
boost V 또는 racer 2 XL 카메라에 적합한 도구를 얻으려면 Basler Support에 문의하십시오.
시작하기 전에#
- Firmware Updater를 사용하려면 업데이트 파일(.guf 파일)이 필요합니다. 카메라에 적합한 업데이트 파일을 요청하려면 Basler Support에 문의하십시오.
- 업데이트 파일을 로컬 하드 드라이브에 저장하세요. 원격 서버에 있는 .guf 파일에서 업데이트를 진행하면 다음과 같은 오류 메시지가 표시될 수 있습니다:
선택한 펌웨어 업데이트 파일이 카메라 모델과 호환되지 않습니다. - 모든 Basler 카메라 모델을 Firmware Updater를 사용하여 업데이트할 수 있는 것은 아닙니다. 업데이트 가능한 카메라가 컴퓨터에 연결되어 있지 않으면 Tools 메뉴의 Firmware Updater 옵션이 회색으로 표시됩니다. 현재 Camera Link 및 BCON 인터페이스가 있는 카메라는 업데이트할 수 없습니다. 또한 ace Classic/U/L 카메라도 업데이트할 수 없습니다.
- 모델이 같은 경우 여러 카메라의 펌웨어를 동시에 업데이트할 수 있습니다. 예를 들어 a2A1920-51gcPRO 카메라가 세 대 있는 경우 세 카메라를 모두 동시에 업데이트할 수 있습니다.
- 업데이트할 모든 카메라가 연결되어 있는지 확인하고 해당 카메라를 사용하는 모든 애플리케이션을 닫으십시오.
- 카메라 펌웨어를 업데이트하기 전에 이미지 취득을 중지해야 합니다.
참고
업데이트 과정 중에 카메라를 분리하면 카메라가 손상될 수 있습니다.
GUI 도구를 통한 펌웨어 업데이트#
펌웨어를 업데이트하려면:
- Devices 창에서 카메라를 마우스 우클릭하거나 Tools > Firmware Updater를 클릭하여 Firmware Updater를 엽니다.
Firmware Updater가 열립니다. 현재 컴퓨터에 연결되어 있는 업데이트 가능한 모든 카메라가 인터페이스 및 모델 이름별로 나열됩니다. Devices 창에서 카메라를 선택한 경우 해당 카메라가 미리 선택됩니다. 선택을 변경하려면 현재 선택된 확인란의 선택을 해제하고 다른 확인란을 선택하십시오. - Next를 클릭합니다.
- 업데이트 파일을 선택합니다.
카메라 모델과 호환되지 않는 .guf 파일을 선택하면 Firmware Updater가 이를 인식하여 경고를 표시합니다. - Next를 클릭합니다.
Update Summary 페이지에서 업데이트 과정의 세부 정보(현재 및 새 펌웨어 버전, 펌웨어 업그레이드, 다운그레이드 또는 재설치 여부)를 확인할 수 있습니다. - Next를 클릭합니다.
업데이트 과정에는 다소 시간이 걸립니다. 카메라가 손상될 수 있으므로 업데이트 과정 중에 전원 공급 장치를 분리하지 마십시오.
업데이트가 완료되면 Result Summary 페이지가 표시됩니다. 여기서 Next를 클릭하면 Firmware Updater의 1단계로 돌아가며, 예를 들어 다른 카메라 모델로 업데이트 과정을 반복할 수 있습니다.
정보
업데이트 과정에서 문제가 발생하는 경우 How to: Handle Boost and ace 2 Firmware Update Issues 기술 문서가 도움이 될 수 있습니다.
명령줄을 통한 펌웨어 업데이트#
pylon Firmware Updater는 명령줄 도구로도 제공되며 다음 경로에서 찾을 수 있습니다:
- Windows: %programfiles%\Basler\pylon\Runtime\x64
- Linux: /opt/pylon/bin
이 도구에는 다양한 명령뿐만 아니라 각 명령의 사용법과 사용 가능한 옵션을 보여주는 도움말 텍스트가 포함되어 있습니다.
이 도구의 사용 방법을 보여주는 몇 가지 예시는 다음과 같습니다:
- update 명령에 대한 도움말 텍스트를 표시합니다.
PylonFirmwareUpdater update -h - daA2500 카메라 모델을 업데이트하고 상세 출력을 생성합니다:
PylonFirmwareUpdater update -v daA2500_14uc_r_1.4.0.250701.guf