ROI Creator vTool#
관심 영역을 정의하면 이미지 처리 워크플로에서 다음 vTool이 처리하는 이미지 영역이 줄어듭니다. 이를 통해 의도한 타겟 영역에서만 이미지 처리를 실행할 수 있습니다. 이렇게 하면 잘못된 결과를 방지하고 처리 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다.
ROI Creator vTool은 Image 입력 핀을 통해 이미지를 입력받고, Roi 출력 핀을 통해 사각형 관심 영역의 크기, 방향, 위치를 출력합니다.
ROI Creator vTool을 사용하려면 pylon Software Suite를 다운로드하세요.

작동 원리#
ROI Creator를 사용하려면 Image 입력 핀을 다른 vTool의 Image 출력 핀에 연결해야 합니다.
그런 다음 ROI Creator의 설정 대화상자에서 원하는 관심 영역을 정의할 수 있습니다. 이를 위해 이미지를 열 필요는 없습니다. 관심 영역의 크기, 방향, 위치를 알고 있는 경우 ROI Settings 영역의 입력 상자를 사용할 수 있습니다.
또는 이미지를 캡처하거나 엽니다. 이미지에 관심 영역을 나타내는 사각형이 표시됩니다. 핸들을 사용하거나 ROI Settings 영역의 입력 상자를 사용하여 사각형을 이동, 크기 조절, 회전할 수 있습니다.
다른 이미지를 로드하더라도 이전에 지정한 ROI는 유지됩니다. 새 이미지가 너무 작거나 큰 경우 ROI가 이미지의 의미 있는 부분을 커버하지 못할 수 있습니다. 심지어 이미지 외부에 위치할 수도 있습니다. 수동으로 크기를 조절하고 다시 배치하는 대신 Restore Default를 클릭할 수 있습니다. 이렇게 하면 관심 영역이 기본값(이미지의 85% 및 중앙 정렬)으로 복원됩니다.
팁
관심 영역을 생성하는 또 다른 방법은 영역을 출력하는 vTools 중 하나를 사용하는 것입니다. 해당 vTools는 다음과 같습니다.
- Absolute Thresholding vTool
- Auto Thresholding vTool
- Relative Thresholding vTool
- Color Classifier vTool
- Template Matching vTool
- Region Morphology vTool
이러한 vTools의 Region/Regions 출력 핀을 다른 vTools의 Roi 입력 핀에 연결할 수 있습니다. RectangleF, RectangleF Array, Region 및 Region Array 데이터 타입이 지원됩니다.
RectangleF 및 RectangleF Array 데이터 타입은 픽셀 단위로 영역에 변환됩니다. 배열의 경우 개별 사각형이나 영역이 내부적으로 병합되어 단일 영역이 생성됩니다.
아래 스크린샷과 같이 이미지 소스(예: Camera vTool)와 이미지 처리 도구(예: Template Matching vTool) 사이에 ROI Creator vTool을 추가합니다. Image 출력 핀은 두 Image 입력 핀 모두에 연결되어야 하며, ROI 출력 핀은 Roi 입력 핀에 연결되어야 합니다.

일반적인 사용 사례#
Matching vTool을 위한 ROI 축소#
특정 로고가 올바르게 인쇄되었는지 확인해야 하는 인쇄 검사 작업을 가정해 보겠습니다. 일반적으로 Template Matching vTool에 원하는 로고를 학습시킵니다. 그러나 레이블에는 종종 유사한 다른 로고나 문자열이 포함되어 있어 원하지 않는 결과가 발생할 수 있습니다.
다음 이미지는 원하는 로고가 강조 표시된 템플릿 이미지를 보여줍니다. 이상적으로는 검사 대상 이미지도 거의 동일한 위치에 로고가 있어 이와 유사하게 나타납니다.

전체 검사 이미지에서 Template Matching을 실행하면 두 개의 다른 일치 항목이 추가로 발견됩니다. 인접한 로고들은 유사하며 좋은 점수를 나타냅니다. Template Matching 중에 일정 수준의 인쇄 품질 저하를 허용하려면 0.6에서 0.7 사이의 최소 매칭 점수가 일반적입니다. 따라서 이 점수만으로는 세 가지 서로 다른 로고를 구별하기에 충분하지 않습니다.

이 문제를 해결하려면 ROI Creator vTool을 사용하십시오. 설정 대화상자에서 로고의 중심 부분을 Region of Interest로 정의합니다. 이렇게 하면 템플릿의 중심이 Region of Interest 내부에 있는 일치 항목만 감지됩니다.

정보
이미지 처리를 다소 정확하게 특정 위치로 제한하기 위해 Region of Interest를 사용하는 경우, 검사할 객체는 정확히 동일한 위치에 있어야 합니다. 객체 위치에 변동이 있는 경우, 이전 단계로 Image Alignment vTool을 사용하십시오.
Segmentation을 위한 ROI 축소#
또한 ROI Creator vTool을 사용하여 위에서 설명한 인쇄 검사 작업을 다른 방식으로 해결할 수 있습니다.
먼저, 검사할 전체 로고와 일정 허용 오차를 포함하는 Region of Interest를 정의합니다. 다음으로, 임계값 처리 vTool(예: Auto Thresholding vTool)을 사용합니다. 마지막으로, Region Feature Extraction vTool을 사용하여 어두운 로고가 포함된 영역의 면적을 계산합니다. 양품과 불량을 구분하기 위해 면적에 대한 최소 임계값을 지정합니다.

vTool 설정하기#
ROI Creator vTool을 구성하려면:

- Image 입력 핀을 다른 vTool의 Image 출력 핀에 연결합니다.
- vTool Settings 영역의 Recipe Management 창에서 Open Settings를 클릭하거나 vTool을 더블 클릭합니다.
ROI Creator 대화상자가 열립니다. - 이미지를 캡처하거나 엽니다.
- ROI Settings 영역에서 Region of Interest를 수동으로 정의합니다.
또는 이미지에 표시된 사각형의 핸들을 사용하여 원하는 대로 이동, 크기 조절 및 회전할 수 있습니다.
입력#
이미지#
Camera vTool 또는 이미지를 출력하는 vTool(예: Image Format Converter vTool)에서 직접 이미지를 허용합니다.
- 데이터 형식: 이미지
- 이미지 형식: 8비트~16비트 모노 또는 컬러 이미지. 컬러 이미지는 내부적으로 모노 이미지로 변환됩니다.
출력#
ROI#
Region of Interest를 반환합니다.
- Data type: RectangleF