콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Region Selection vTool#

Region Selection vTool을 사용하면 다양한 지역 특성에 따라 지역을 선택할 수 있습니다.

일반적으로 원치 않는 영역을 제거하고 원하는 대상 영역만 선택하려면 ‘ Region Morphology ’ vTool을 실행한 후 ‘ Region Selection ’ vTool을 사용합니다.

Region Selection vTool은 Regions 입력 핀을 통해 영역 또는 영역 배열을 받아들이고, Regions 출력 핀을 통해 영역 배열을 출력합니다.

피처 선택 전에 ‘Calibration’ vTool을 사용하고 두 vTool의 ‘Transformation’ 출력/입력 핀을 연결하면, ‘Calibration’ vTool에서 제공하는 변환 데이터를 통해 ‘ Region Selection ’ vTool이 픽셀 단위의 면적뿐만 아니라 제곱밀리미터 단위로도 영역을 선택할 수 있게 됩니다(설정 대화 상자의 ‘Area’ 섹션에서 ‘Square Millimillers’ 옵션이 활성화됩니다).

Region Selection vTool은 Blob Analysis Basic 및 Color Blob Analysis Basic 라이선스로 제공됩니다. 라이선스를 구매하려면 Basler 웹사이트를 방문하십시오.

Region Selection vTool

작동 원리#

다음과 같은 지역별 특징을 기준으로 지역을 선택할 수 있습니다:

  • 면적: 영역의 면적은 해당 영역의 픽셀 수로 표시되거나, Calbration vTool을 통해 변환 데이터를 제공하는 경우 제곱밀리미터 단위의 면적으로 표시됩니다.
  • 원형도: 원형도는 특정 영역이 원과 얼마나 유사한지를 나타내는 척도입니다. 이는 영역의 가장자리에 있는 픽셀과 영역의 중심 사이의 거리를 바탕으로 계산됩니다. 완벽한 원의 원형도는 1입니다. 원형도는 다음 공식으로 표현됩니다:

    원형도 = 1 – 거리 편차 / 거리 평균

  • 직사각형도: 직사각형도는 특정 영역이 직사각형과 얼마나 유사한지를 나타내는 척도입니다. 이를 계산하기 위해서는 먼저 해당 영역에 가장 잘 맞는 직사각형을 결정합니다. 그런 다음, 입력 영역의 면적과 가장 잘 맞는 직사각형의 면적 간의 상대적 차이를 산출합니다. 완벽한 직사각형의 직사각형도는 1입니다.

대부분의 응용 사례에서는 ‘ Region Selection ’ vTool에 여러 개의 영역, 즉 영역 배열을 입력하게 됩니다. 만약 이전 vTool(예: ‘Thresholding’ vTool이나 ‘Calibration’ vTool)이 개별 영역만 출력하는 경우, ‘Region Morphology ’ vTool 을 사용하여 영역을 분할할 수 있습니다.

vTool 설정하기#

Region Selection vTool을 구성하려면:

Region Selection vTool 설정

  1. vTool 설정 영역의 ‘레시피 관리 ’ 창에서 ‘설정 열기’를 클릭하거나 vTool을 두 번 클릭합니다.
    그러면 Region Selection 대화 상자가 열립니다.
  2. 선택 기준으로 삼고자 하는 지역 기능을 활성화하십시오.
  3. '면적'을 활성화한 경우, 드롭다운 목록에서 원하는 단위를 선택하고 최소 및 최대 면적 크기를 지정하십시오. 상한을 지정하지 않으려면 '무제한' 확인란을 선택하십시오.
  4. ‘둥글기’ 기능을 활성화한 경우, 최소값과 최대값을 지정하십시오. 값의 범위는 0.0에서 1.0까지입니다.
  5. ‘직사각형도’를 활성화한 경우, 최소값과 최대값을 지정하십시오. 값의 범위는 0.0에서 1.0까지입니다.

정보

하나 이상의 지역 기능을 활성화할 수 있습니다. 선택한 지역은 활성화된 모든 지역 기능을 충족해야 합니다.

특성 선택 결과를 핀 데이터 보기에서 확인할 수 있습니다. 여기에서 표시할 출력 항목을 선택할 수 있습니다.

입력#

Regions#

단일 또는 다중 영역을 허용합니다.

  • 데이터 형식: Region, Region Array

변환#

Calibration vTool에서 변환 데이터를 허용합니다.

  • 데이터 형식: 변환 데이터

출력#

Regions#

처리된 영역을 반환합니다.

  • 데이터 타입: Region Array

일반적인 선행 vTools#

Typical Successors#