콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Recipe Code Generator#

pylon Viewer의 Recipe Code Generator를 사용하면 개발 환경에서 vTool 레시피를 사용하는 데 필요한 샘플 코드를 생성할 수 있습니다.

작동 원리#

Recipe Code Generator를 사용하면 다음 작업이 수행됩니다.

  • 도구가 현재 열려 있는 레시피를 지정된 폴더에 .precipe 파일로 저장합니다.
  • 도구가 레시피를 로드, 시작 및 처리할 수 있는 C++ 샘플 코드를 생성합니다. 샘플 코드 파일은 레시피 파일과 동일한 폴더에 저장됩니다.

Recipe Code 생성#

애플리케이션용 레시피 코드를 생성하려면:

  1. 레시피를 생성하거나 기존 레시피를 엽니다.

  2. Workbench 도구 모음에서 해당 아이콘을 클릭하거나 Workbench > Recipe Code Generator를 클릭하여 Recipe Code Generator를 엽니다.

    Workbench 도구 모음 화면

    Recipe Code Generator 창이 열립니다:

    Recipe Code Generator 창

  3. 설정 조정

    • Name: Enter the desired name for the recipe.
      The name will be used as the recipe file name (<name>.precipe). Also, the name is used in the generated code.

    • Destination folder: 생성된 파일을 저장할 폴더를 선택합니다. 폴더가 존재하지 않으면 새로 생성됩니다.

  4. Generate를 클릭합니다.
    생성된 파일은 지정된 대상 폴더에 저장됩니다.