콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

카메라 검색 및 선택#

이 단원에서는 작업할 카메라를 검색하고 선택하는 프로세스에 대해 설명합니다.

애플리케이션에서 카메라를 사용하려면 먼저 사용 가능한 카메라를 검색해야 합니다. 이 과정을 열거(Enumeration)라고 합니다.

카메라 열거#

소비자용 카메라(예: 웹캠)와 달리 산업용 카메라는 단일 애플리케이션에 자동으로 연결되지 않습니다. 대신 다음 사항이 적용됩니다.

  • 여러 카메라가 동시에 연결될 수 있습니다.
  • 카메라는 USB, GigE 등 다양한 전송 계층(Transport Layer)을 통해 연결될 수 있습니다.
  • 핫플러깅이나 네트워크 변경 등으로 인해 카메라가 동적으로 나타나거나 사라질 수 있습니다.

열거(Enumeration)를 통해 애플리케이션에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 현재 사용 가능한 모든 카메라를 감지합니다.
  • 카메라를 안정적으로 식별합니다.
  • 작업에 적합한 카메라를 선택합니다.

예제#

factory = pylon.TlFactory.GetInstance()

전송 계층 팩토리(Transport Layer Factory)는 pylon 생태계로 진입하는 진입점입니다. 이 팩토리는 다음 작업을 담당합니다.

  • 카메라 검색
  • 디바이스 인스턴스 생성
  • USB, GigE 등 기본 전송 계층 추상화

이를 디바이스 관리자로 생각하시면 됩니다.

device_info_list = factory.EnumerateDevices()

그러면 디바이스 서술자 목록이 반환됩니다. 각 항목에는 다음과 같이 감지된 카메라에 대한 메타데이터가 포함됩니다.

  • 모델 이름
  • Serial number (고유 식별자)
  • 인터페이스 유형(USB, GigE 등)
for device_info in device_info_list:
    print(device_info.GetFriendlyName())
    print(device_info.GetSerialNumber())

멘탈 모델#

System Startup
     ↓
Transport Layers Scan for Devices
     ↓
Detected Camera List (Enumeration)
     ↓
Application selects a camera

카메라 선택#

Serial number 또는 인덱스를 사용하여 카메라를 선택할 수 있습니다.

카메라를 선택하는 데 권장되는 방법입니다.

serial_number = "123456"

for device_info in device_info_list:
    if device_info.GetSerialNumber() == serial_number:
        camera = pylon.InstantCamera(factory.CreateDevice(device_info))

Index#

device_info_list[0]

정보

연결된 카메라 수에 따라 순서가 달라질 수 있으므로 인덱스 사용은 권장되지 않습니다.

사용 사례#

단일 카메라 시스템#

설정하려는 속성을 식별하려면 pylon.InstantCamera(pylon.FirstFound).

주요 특징:

  • 간단한 구성을 테스트하기에 충분합니다.
  • 단일 카메라 사용 사례에서는 필요한 Property를 딕셔너리로 전달하여 pylon이 카메라를 찾도록 할 수 있습니다.
  • 다중 카메라 사용 사례에는 권장되지 않습니다.
camera = pylon.InstantCamera({pylon.SerialNumberKey : serial_number}, pylon.FirstFound)

멀티 카메라 시스템#

여러 번 장치를 검색하는 오버헤드를 방지하기 위해 먼저 장치를 열거(enumerate)한 후, 시리얼 번호와 같은 고유 식별자로 원하는 카메라를 선택하는 것을 Basler에서는 권장합니다.

  • 모든 카메라를 열거합니다.
  • 시리얼 번호 또는 사용자가 정의한 이름으로 카메라를 매핑합니다.

프로덕션 시스템#

  • 구성 파일에 카메라 식별자를 저장합니다.
  • 시작 시 존재 여부를 확인합니다.
  • 필요한 카메라가 누락된 경우 즉시 실패 처리합니다.

주요 핵심 사항#

열거(Enumeration)는 애플리케이션을 다음과 같이 만들어 주기 때문에 필수적입니다.

  • 하드웨어 변경에 유연하게 대응
  • 연결 순서에 독립적임
  • 다중 카메라로 확장 가능

적절한 열거 과정이 없으면 시스템이 취약해지고 유지보수가 어려워집니다.