콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

pylon IP Configurator 개요#

이 항목에서는 pylon IP Configurator의 사용자 인터페이스 개요를 제공합니다.

pylon IP Configurator는 Basler pylon Software Suite의 구성 요소입니다. IP Configurator는 Windows, Linux 및 macOS에서 사용할 수 있습니다. Tools 메뉴를 통하거나 Devices 창에서 GigE 카메라를 마우스 우클릭하여 IP Configurator를 열 수 있습니다.

네트워크 어댑터가 선택된 경우의 사용자 인터페이스#

네트워크 어댑터가 선택된 경우의 사용자 인터페이스

네트워크 어댑터를 선택하면 상단 창 아래에 다음과 같은 어댑터 정보가 표시됩니다.

  • 연결 및 네트워크 어댑터의 이름입니다.
  • IP Address: 네트워크 어댑터의 IP 주소입니다.
  • Subnet Mask: 네트워크 어댑터의 서브넷 마스크입니다.

이 영역에는 어댑터 구성을 변경할 수 있는 Windows … Properties 대화 상자로 연결되는 링크도 포함되어 있습니다.

어댑터 정보 오른쪽에는 Refresh 버튼이 있습니다. 이 버튼을 클릭하면 IP Configurator가 표시된 네트워크 어댑터와 카메라 정보를 업데이트합니다. 이를 통해 표시된 모든 정보가 최신 상태인지 확인할 수 있습니다.

카메라가 선택된 경우의 사용자 인터페이스#

카메라가 선택된 경우의 사용자 인터페이스

카메라를 선택하면 다음과 같은 카메라 정보가 표시됩니다.

상단 창

  • Name: 카메라 모델의 이름입니다.
  • Device User ID: 카메라에 대해 사용자가 정의한 식별자입니다(할당된 경우).
  • Serial Number: 카메라의 일련번호입니다.
  • MAC Address: 카메라의 MAC 주소입니다.
  • Status: 카메라의 연결 상태입니다.
  • IP Configuration: 카메라에 현재 IP 주소를 할당하는 데 사용된 방법입니다.
  • IP Address: 카메라의 현재 IP 주소입니다.
  • Subnet Mask: 카메라의 서브넷 마스크입니다.

상단 창 아래

  • 카메라의 이름입니다.
  • Vendor: 카메라 공급업체의 이름입니다.
  • Model Name: 카메라 모델의 이름입니다.
  • Device User ID: 카메라에 대해 사용자가 정의한 식별자입니다(할당된 경우).
  • Serial Number: 카메라의 일련번호입니다.
  • MAC Address: 카메라의 MAC 주소입니다.
  • IP Configuration: 카메라에 현재 IP 주소를 할당하는 데 사용된 방법입니다.
  • IP Address: 카메라의 현재 IP 주소입니다.
  • Subnet Mask: 카메라의 서브넷 마스크입니다.
  • Gateway: 카메라가 사용하는 게이트웨이입니다(해당되는 경우).

카메라 정보 오른쪽에는 Refresh 버튼이 있습니다. 이 버튼을 클릭하면 IP Configurator가 표시된 네트워크 어댑터와 카메라 정보를 업데이트합니다. 이를 통해 표시된 모든 정보가 최신 상태인지 확인할 수 있습니다.

참고 사항#

창의 오른쪽 하단 영역에 힌트 텍스트가 표시됩니다. 예를 들어, IP 주소 문제로 인해 카메라에 연결할 수 없는 경우 힌트 텍스트를 통해 문제를 해결하는 방법을 알 수 있습니다. 다음 스크린샷은 그 예시를 보여줍니다.

팁 예시

창 왼쪽 하단의 창에는 IP 구성을 변경하고 카메라의 장치 사용자 ID를 설정하기 위한 컨트롤이 포함되어 있습니다.