콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Image Loading vTool#

Image Loading vTool을 사용하면 디스크에서 이미지 파일을 불러와 다른 vTool의 입력으로 사용할 수 있습니다.

Image Loading vTool은 output pins를 통해 로드된 이미지에 대한 정보를 출력합니다.

Image Loading vTool을 사용하려면 pylon Software Suite를 다운로드하세요.

Image Loading vTool

작동 원리#

이 vTool을 사용하면 이미지 파일이 포함된 컴퓨터의 디렉터리를 지정할 수 있습니다.

설정에 따라 이 디렉터리에 있는 일부 또는 모든 이미지 파일이 로드되며 Image 출력 핀을 통해 출력됩니다.

또한 출력되는 이미지의 빈도(즉, 프레임 레이트)와 순서를 지정할 수 있으므로, 이 vTool은 본질적으로 카메라 장치처럼 작동합니다.

지원되는 파일 유형#

  • BMP
  • JPG
  • PNG
  • TIF

vTool 설정하기#

Image Loading vTool 구성 방법:

Image Loading vTool Settings

  1. vTool Settings 영역의 Recipe Management 창에서 Open Settings를 클릭하거나 vTool을 더블 클릭합니다.
    Image Loading 대화 상자가 열립니다.
  2. Source 영역에 이미지 파일이 포함된 디렉터리의 경로를 입력합니다. 또는 … 버튼을 클릭하여 파일을 찾아볼 수 있습니다.
    vTool은 supported file types의 모든 이미지를 검색합니다. 하위 디렉터리는 무시됩니다.

    정보

    파일명이 포함된 전체 경로(예: c:\images\test.png)를 지정할 수도 있습니다.

    이를 통해 단일 이미지를 로드할 수 있습니다. 단, 이는 … 버튼을 사용하는 것이 아니라 텍스트 상자에 전체 경로를 직접 입력하는 경우에만 가능합니다.

  3. Settings 영역에서 필요에 따라 다음 설정을 지정합니다.

    • Sort by: 디렉터리의 이미지를 알파벳순(A-Z 또는 Z-A)으로 로드할지 무작위 순서로 로드할지 지정합니다.
    • Number of images: 로드할 이미지의 수입니다. 최대 99999999개의 이미지를 지정할 수 있습니다.
      기본적으로 vTool은 디렉터리에서 찾은 모든 이미지를 로드합니다. 설정을 변경하면 알파벳순(또는 무작위로 선택된 n개의 이미지)으로 처음 n개의 이미지만 출력됩니다.
    • Frames per second: 레시피가 실행되는 동안 초당 출력되는 이미지의 수입니다. 최대 초당 500프레임까지 설정할 수 있습니다.
    • Number of runs: 이미지 출력이 반복되는 횟수를 지정합니다. 예를 들어 디렉토리에 10개의 이미지가 있고 실행 횟수를 3으로 설정하면, vTool은 30개의 이미지를 출력합니다. 값 범위는 1~999999999입니다.
    • Run continuously while recipe is running: 선택하면 이미지 출력이 무한히 반복됩니다. Number of runs 옵션을 사용할 수 없게 됩니다.
    • Save absolute image source path: 선택하면 폴더 경로가 절대 경로를 사용하여 레시피에 저장됩니다.
  4. Output 영역에서 표시되는 정보를 확인하고 설정이 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.

예시#

지정된 디렉토리에 다음 3개의 이미지 파일이 포함되어 있다고 가정합니다.

  • bar.bmp
  • baz.png
  • foo.jpg

다음 설정을 지정합니다.

  • Sort by: Z-A
  • Number of images: 2
  • Frames per second: 1
  • Number of runs: 5
  • Run continuously while recipe is running: False

이제 레시피가 실행되는 동안 vTool은 baz.png와 foo.jpg를 번갈아가며 매초 이미지를 출력하고, 10개의 이미지(2개 이미지 x 5회 실행) 후에 중지합니다.

출력#

이미지#

로드된 이미지를 반환합니다. 출력된 이미지는 이미지를 입력으로 받는 모든 vTool에서 사용할 수 있습니다.

  • 데이터 형식: 이미지
  • 이미지 포맷: 컬러 또는 모노 이미지(입력 이미지 기준)

ImagePath#

파일 이름을 포함하여 현재 출력되는 이미지의 전체 경로를 반환합니다.

  • 데이터 타입: String

RunCount#

현재 실행 횟수를 반환합니다. 예를 들어 vTool이 현재 세 번째로 이미지를 출력하는 경우 RunCount는 3을 반환합니다. 값 범위는 1에서 264 - 1까지입니다. 최대 실행 횟수에 도달하면 카운트가 1부터 다시 시작됩니다.

  • 데이터 형식: Integer

Typical Successors#