콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Image Concatenation vTool#

Image Concatenation vTool을 사용하면 두 개의 이미지를 하나의 출력 이미지로 결합할 수 있습니다.

Image Concatenation vTool을 사용하려면 pylon Software Suite를 다운로드하십시오.

Image Concatenation vTool

작동 원리#

이미지를 수평 또는 수직으로 결합할 수 있습니다. 또한 수평 및 수직 오프셋을 지정하여 이미지 속 이미지 효과를 만들거나 이미지를 대각선으로 정렬할 수 있습니다. 이미지가 겹치는 경우 Image2 입력 핀의 이미지가 다른 이미지 앞에 표시됩니다. 오프셋은 Image2 입력 핀의 이미지에만 적용됩니다.

위치 오프셋이나 서로 다른 이미지 크기 등으로 인해 이미지가 출력 캔버스를 완전히 채우지 못할 때 간격이 발생할 수 있습니다. 이는 두 입력 이미지 모두 픽셀 정보를 제공하지 않는 영역입니다. 직사각형 출력 이미지를 유지하려면 Padding Value 파라미터를 사용하여 이러한 간격을 Fill합니다. 0에서 255 사이의 그레이 값을 지정하십시오. 16비트 이미지의 경우 이 값은 자동으로 스케일링됩니다(257 곱하기).

입력 이미지는 same Pixel Format을 가져야 합니다.

예: 하나의 Camera vTool과 같은 동일한 입력 소스에서 가져온 이미지나 두 개의 Camera vTool과 같은 두 개의 입력 소스에서 가져온 이미지를 결합할 수 있습니다. 두 개의 입력 소스가 있는 경우 Data Synchronizer vTool을 사용하여 이러한 입력을 동기화해야 합니다. 그렇지 않으면 입력이 동기화되지 않아 올바르게 결합될 수 없으므로 오류가 산발적으로 발생할 수 있습니다.

vTool 설정하기#

Image Concatenation vTool을 구성하려면 Workbench에서 두 번 클릭하십시오. 사용 가능한 모든 설정이 표시되는 대화상자가 열립니다. 또는 Features - All 창에서 동일한 설정을 찾을 수 있습니다.

pin data view에서 이미지 결합 결과를 확인할 수 있습니다.

입력#

Image1#

Camera vTool 또는 이미지를 출력하는 기타 vTool에서 직접 이미지를 수신합니다.

  • 데이터 형식: 이미지
  • 이미지 포맷: 8비트 및 16비트 모노 또는 컬러 이미지(Supported Pixel Formats 참조)

Image2#

Camera vTool 또는 이미지를 출력하는 기타 vTool에서 직접 이미지를 수신합니다.

  • 데이터 형식: 이미지
  • 이미지 포맷: 8비트 및 16비트 모노 또는 컬러 이미지(Supported Pixel Formats 참조)

출력#

이미지#

입력 이미지와 동일한 Pixel Format으로 결합된 이미지를 반환합니다. 출력 치수는 입력 이미지의 크기와 오프셋 설정에 따라 달라집니다.

지원되는 Pixel Format#

다음 Pixel Format이 네이티브로 지원됩니다:

  • Mono 8
  • Mono 16
  • Bayer XX 8
  • Bayer XX 16
  • RGB 8
  • RGB 16
  • BGR 8
  • BGR 16
  • BGRA 8
  • BGRA 16

다음 형식은 허용되며 처리 전에 내부적으로 변환됩니다:

  • YCbCr422_8
  • YUV422_8

일반적인 선행 vTools#

Typical Successors#

  • Image 데이터 타입을 입력으로 받는 모든 vTool.