콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Camera API Generator#

pylon Viewer의 Camera API Generator를 사용하면 특정 비전 설정에 맞춘 API를 생성할 수 있습니다.

연결된 카메라를 하나 이상 선택하여 해당 카메라가 지원하는 파라미터만 포함된 정적 API(C++, C#, 또는 VB.NET)를 생성할 수 있습니다.

이를 통해 애플리케이션을 개발할 때 필요한 부분에만 집중할 수 있습니다.

정적 API 생성#

카메라용 정적 API를 생성하려면 다음을 수행하십시오.

  1. Devices 창에서 카메라를 마우스 우클릭하거나 Tools > Camera API Generator를 클릭하여 Camera API Generator를 엽니다.

    Camera API Generator 창

  2. 왼쪽 창에서 정적 API를 사용할 모든 카메라를 선택합니다.

    연결된 카메라나 카메라 에뮬레이션 장치를 선택할 수 있습니다. Devices 창에서 카메라를 선택한 경우 이 카라메가 미리 선택됩니다.
    기본적으로 중복된 카메라는 숨겨집니다. 특정 유형의 모든 카메라에 대해 하나의 정적 API만 필요하기 때문입니다. 모든 카메라를 표시하려면 Show all cameras를 선택하십시오.

  3. 오른쪽 창에서 정적 API 설정을 조정합니다.

    • Language: C++, C#, VB.NET 중 원하는 API 언어를 선택합니다.
      여러 언어가 필요한 경우 각 언어에 대해 별도의 정적 API를 생성해야 합니다.

    • Namespace: API에 사용할 네임스페이스를 입력하거나 Auto Fill 을(를) 클릭하여 현재 선택된 언어의 기본 네임스페이스를 사용합니다.
      중첩된 네임스페이스를 만들려면 세미콜론을 사용하십시오. 예를 들어 다음을 정의하려면 Namespace::Subnamespace 네임스페이스(C++ 표기법)를 입력하고 Namespace;Subnamespace.

    • Name: API에 사용할 이름을 입력하거나 Auto Fill을 클릭하여 기본 이름을 사용합니다.
      이 이름은 생성된 파일, 모듈 및 클래스의 접두사로 사용됩니다.

    • Generate sample files: 정적 API 파일과 함께 프로젝트 솔루션 .sln 파일을 포함한 샘플 파일을 생성하려면 이 옵션을 선택합니다.

    • Include source code in header files, omit .cpp files: 언어가 C++로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
      선택하면 일반적으로 .cpp 파일에 포함되는 C++ 소스 코드가 헤더 파일(.h 파일)에 포함되며 헤더 파일만 생성됩니다.

    • Destination Folder: 정적 API를 저장할 폴더를 선택합니다. 폴더가 존재하지 않으면 새로 생성됩니다.

  4. Generate를 클릭합니다.
    생성된 파일은 지정된 대상 폴더에 저장됩니다.