Aztec Code Reader vTool#
Aztec Code Reader는 Image 입력 핀을 통해 수신한 이미지에서 Aztec codes를 감지하고 디코딩할 수 있습니다. 결과는 Regions 및 Texts 출력 핀을 통해 출력됩니다.
영역 출력에는 Aztec 코드가 발견된 영역이 포함됩니다. 텍스트 출력은 Aztec 코드로 인코딩된 텍스트 문자열입니다.
감지 전에 ROI Creator vTool을 사용하여 관심 영역을 지정하면, Aztec Code Reader는 Roi 입력 핀을 통해 ROI 데이터를 수신합니다. 이를 통해 Aztec Code Reader가 코드를 검색하는 이미지 영역이 줄어들어 오탐지 후보를 제거하는 데 도움이 됩니다. 그 부수적인 효과로 처리 속도가 빨라지고 안정성이 높아집니다.
Aztec Code Reader vTool은 단일 라이선스(Basic 또는 PRO)로 구매하거나 Code Reader Bundle 라이선스의 일부로 구매할 수 있습니다. 라이선스를 구매하려면 Basler 웹사이트를 방문하세요.

Aztec Code Reader 버전#
Aztec Code Reader는 두 가지 버전으로 제공됩니다. 다음 표는 버전 간의 차이점을 보여줍니다. 표 제목에서 버전을 클릭하면 이 항목의 관련 섹션으로 바로 이동할 수 있습니다.
| Basic | Pro | |
|---|---|---|
| 감지할 수 있는 Aztec codes는 몇 개인가요? | 3 | 무제한 |
| GS1 Aztec codes를 감지할 수 있나요? | 예 | 예 |
| 검색에 대한 타임아웃(timeout)을 지정할 수 있습니까? | 예 | 예 |
| 어떤 모듈 크기(module sizes)가 허용됩니까? | 6~20픽셀 사이의 변 길이 | 1~100픽셀 사이의 변 길이 |
| 모듈 사이의 간격(gaps)이 허용됩니까? | 예, 작은 간격 | 예, 큰 간격 |
| Finder pattern에 대한 tolerance를 높일 수 있습니까? | 아니요 | 예 |
| light-on-dark Aztec Code Reader를 감지할 수 있습니까? | 아니요 전처리가 필요합니다. | 예 |
| mirrored Aztec Code Reader를 감지할 수 있습니까? | 예 | 예 |
| 향상된(Enhanced) 검출 모드를 사용할 수 있습니까? | 아니요 | 예 |
| 최대(Maximum) 검출 모드를 사용할 수 있습니까? | 아니요 | 예 |
| Roi 입력 핀에 유효한 데이터 형식 | RectangleF, RectangleF Array, Region, Region Array | RectangleF, RectangleF Array, Region, Region Array |
| 라이선스 구매 | Basler 웹사이트 방문 | Basler 웹사이트 방문 |
작동 방식#
Aztec Code Reader의 버전에 따라 이미지에서 최대 3개 또는 무제한 개수의 Aztec Code Reader를 감지할 수 있습니다.
일정 시간이 지난 후 감지를 종료하도록 타임아웃을 지정할 수 있습니다. 이미지에 Aztec Code Reader가 하나만 포함되어 있는 것을 알고 있는 경우, Aztec Code Reader가 하나의 코드만 찾도록 구성하면 처리 시간을 절약할 수 있습니다.
일반적인 사용 사례#
- Aztec Code Reader Reading: 이 경우 디코딩된 문자열을 출력하려면 Texts 출력 핀만 연결하면 됩니다.
- Aztec Code Reader의 positions 결정: 후속 처리를 위해 Regions 출력 핀에서 반환된 Aztec Code Reader의 위치와 크기를 사용합니다.
Aztec Code Reader Basic#
이미지에서 최대 3개의 Aztec Code Reader를 감지할 수 있습니다. 이미지에 예상되는 코드 수로 수를 제한하면 처리 시간을 절약할 수 있습니다.
감지 기준#
Aztec Code Reader를 감지하고 디코딩하려면 다음 기준을 충족해야 합니다.
- Code structure: Aztec Code Reader Basic은 표준 Aztec Code Reader 구조(11~151개의 행과 열로 구성된 매트릭스)를 지원합니다.
- Module size: 개별 모듈의 변 길이는 6~20픽셀 사이여야 합니다.
- 모듈 간 간격: 모듈 간의 작은 간격은 허용됩니다.
- Finder pattern tolerance: finder pattern의 모든 링이 이미지에서 선명하게 보여야 합니다.
- Polarity: Aztec Code Reader는 dark-on-light 패턴이어야 합니다. light-on-light 패턴의 경우, 예를 들어 Gray Value Transformer vTool을 사용하여 입력 이미지를 반전시키는 전처리 단계를 실행합니다.
- Mirroring: 수직, 수평 또는 둘 다 대칭 이동된 Aztec Code Reader를 감지할 수 있습니다.
- Legibility: 코드는 반사나 얼룩 등의 시각적 결함이 없어야 하며 해상도가 충분해야 합니다.
데이터 코드 유형#
Data Code Type 드롭다운 목록을 사용하여 찾으려는 데이터 코드 타입을 선택할 수 있습니다.
- Aztec Code Reader
- GS1 Aztec Code Reader
Aztec Code Reader와 GS1 Aztec Code Reader의 심볼 구조는 동일하지만 코딩 방식은 다릅니다.
표준 Aztec Code Reader를 디코딩할 때 Aztec Code Reader Basic은 원시 문자열을 출력합니다. GS1 Aztec Code Reader를 선택하면 Aztec Code Reader Basic은 GS1 표준을 준수하는 형식으로 문자열을 디코딩합니다.
Timeout#
시간이 중요한 애플리케이션의 경우 타임아웃을 지정할 수 있습니다. 타임아웃은 이미지에 Aztec Code Reader가 포함되지 않은 경우와 같이 처리 시간이 다양하거나 예상할 수 없는 경우에 유용합니다. 지정된 타임아웃을 초과하면 감지 프로세스가 중지되고 다음 이미지로 이동합니다.
Basler에서는 타임아웃을 원하는 제한 시간보다 약간 낮게 설정할 것을 권장합니다. vTool이 감지 프로세스를 즉시 중단하지 않기 때문입니다. 따라서 타임아웃을 원하는 제한 시간의 70~80%로 설정하십시오.
vTool 구성#
Aztec Code Reader Basic vTool을 구성하려면:

- vTool Settings 영역의 Recipe Management 창에서 Open Settings를 클릭하거나 vTool을 더블 클릭합니다.
Aztec Code Reader Basic 대화 상자가 열립니다. - Data Code Type 드롭다운 목록에서 원하는 데이터 코드 형식을 선택합니다.
- Number of Aztec Codes 영역에서 감지할 Aztec Code Reader의 개수를 선택합니다.
- Timeout 영역에서 일정 시간이 경과한 후 감지를 종료할지 여부를 지정합니다. 타임아웃을 지정하려면 No timeout 체크 박스를 해제하고 입력 필드에 원하는 타임아웃을 입력합니다.
핀 데이터 뷰(pin data view)에서 Aztec Code Reader Basic의 결과를 확인할 수 있습니다. 여기에서 표시할 출력을 선택할 수 있습니다.
Aztec Code Reader Pro#
이미지에서 무제한 개수의 Aztec Code Reader를 감지할 수 있습니다. 이미지에 있는 예상 코드 수로 개수를 제한하면 처리 시간을 절약할 수 있습니다.
감지 기준#
Aztec Code Reader를 감지하고 디코딩하려면 다음 기준을 충족해야 합니다.
- Code structure: Aztec Code Reader PRO는 표준 Aztec Code 구조(11~151개의 행과 열로 구성된 매트릭스)를 지원합니다.
- Module size: Enhanced detection mode에서는 개별 모듈의 변 길이가 2~100픽셀 사이여야 합니다. Maximum detection mode에서는 개별 모듈의 변 길이가 1~100픽셀 사이여야 합니다.
- Gaps between modules: 모듈 사이의 간격이 넓어도 허용됩니다.
- Finder pattern tolerance: 파인더 패턴의 링은 이미지에서 최소한 일부분은 보여야 합니다.
- Polarity: Aztec Code는 밝은 배경에 어두운 패턴이거나 어두운 배경에 밝은 패턴일 수 있으며, 이 두 가지가 혼합되어 있을 수도 있습니다.
- Mirroring: 수직, 수평 또는 둘 다 대칭 이동된 Aztec Code Reader를 감지할 수 있습니다.
- Legibility: 반사나 얼룩 등의 시각적 결함이 있거나 해상도가 낮은 코드도 감지할 수 있습니다.
데이터 코드 유형#
Data Code Type 드롭다운 목록을 사용하여 찾으려는 데이터 코드 타입을 선택할 수 있습니다.
- Aztec Code Reader
- GS1 Aztec Code Reader
Aztec Code Reader와 GS1 Aztec Code Reader의 심볼 구조는 동일하지만 코딩 방식은 다릅니다.
표준 Aztec Code를 디코딩할 때 Aztec Code Reader PRO는 원시 문자열을 출력합니다. GS1 Aztec Code를 선택하면 Aztec Code Reader PRO는 GS1 표준을 준수하는 형식으로 문자열을 디코딩합니다.
감지 모드#
Standard: 빠른 감지 모드이지만 변형되었거나 저해상도의 데이터 코드는 감지되지 않습니다.
Enhanced: 이 감지 모드에서 Aztec Code Reader PRO는 Aztec Code의 Quality에 대해 더 관대한 기준을 적용합니다. 즉, 모든 감지 기준을 충족하지 않는 코드도 감지할 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하면 감지 프로세스 속도가 느려집니다.
Maximum: 이 감지 모드에서는 Enhanced 감지 모드의 장점 외에도 Aztec Code Reader PRO가 더 작은 모듈 크기를 허용하며 더 작은 모듈 감지 시 더욱 강력한 성능을 발휘합니다. 즉, 모든 감지 기준을 충족하지 않는 더 많은 코드를 감지할 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하면 감지 프로세스 속도가 느려집니다.
Timeout#
시간이 중요한 애플리케이션의 경우 타임아웃을 지정할 수 있습니다. 타임아웃은 이미지에 Aztec Code Reader가 포함되지 않은 경우와 같이 처리 시간이 다양하거나 예상할 수 없는 경우에 유용합니다. 지정된 타임아웃을 초과하면 감지 프로세스가 중지되고 다음 이미지로 이동합니다.
Basler에서는 타임아웃을 원하는 제한 시간보다 약간 낮게 설정할 것을 권장합니다. vTool이 감지 프로세스를 즉시 중단하지 않기 때문입니다. 따라서 타임아웃을 원하는 제한 시간의 70~80%로 설정하십시오.
vTool 구성#
Aztec Code Reader PRO vTool을 구성하려면:

- vTool Settings 영역의 Recipe Management 창에서 Open Settings를 클릭하거나 vTool을 더블 클릭합니다.
Aztec Code Reader PRO 대화상자가 열립니다. - Data Code Type 드롭다운 목록에서 원하는 데이터 코드 형식을 선택합니다.
- Number of Aztec Codes 영역에서 감지할 Aztec Code Reader의 개수를 선택합니다. 감지할 최대 코드 수를 알 수 없는 경우 Unlimited를 선택합니다.
- Detection Mode 영역에서 원하는 감지 모드를 선택합니다.
- Polarity 드롭다운 목록에서 애플리케이션에 적합한 옵션을 선택합니다.
애플리케이션의 코드에 특정 극성이 있는 경우 그에 따라 설정을 선택합니다. 이미지 내 코드의 극성을 알 수 없거나 극성이 서로 다른 여러 개의 코드가 나타나는 경우 Any를 선택합니다. - Timeout 영역에서 일정 시간이 경과한 후 감지를 종료할지 여부를 지정합니다. 타임아웃을 지정하려면 No timeout 체크 박스를 해제하고 입력 필드에 원하는 타임아웃을 입력합니다.
핀 데이터 뷰(pin data view)에서 Aztec Code Reader PRO의 결과를 확인할 수 있습니다. 여기에서 표시할 출력을 선택할 수 있습니다.
Inputs#
Image#
Camera vTool 또는 이미지를 출력하는 vTool(예: Image Format Converter vTool)로부터 직접 이미지를 수신합니다.
- Data type: Image
- 이미지 형식: 8비트 모노 또는 컬러 이미지. 컬러 이미지는 내부적으로 모노 이미지로 변환됩니다.
Roi#
ROI Creator vTool 또는 영역이나 직사각형을 출력하는 기타 vTool에서 관심 영역(ROI)을 허용합니다. 여러 개의 직사각형 또는 영역이 내부적으로 병합되어 하나의 관심 영역을 형성합니다.
- 데이터 유형: RectangleF, RectangleF Array, Region, Region Array
Outputs#
Texts#
Aztec Code에 인코딩된 텍스트 문자열을 반환합니다.
- 데이터 유형: String Array
Regions#
발견된 각 Aztec Code에 대한 영역을 반환합니다. 영역은 직사각형 모양입니다. 시각화 목적이나 후속 feature extraction을 위해 사용할 수 있습니다.
- Data type: Region Array
OrientedBoxes_px#
발견된 각 Aztec Code에 대한 방향성 경계 상자(oriented bounding box)를 반환합니다.
- Data type: RectangleF Array
관련 vTools#
일반적인 선행 vTool#
일반적인 후행 vTool#
- Region Feature Extraction vTool
발견된 Aztec Code의 중심, 크기, 방향을 결정할 수 있습니다.