콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Auto Thresholding vTool#

Auto Thresholding vTool을 사용하면 이진 회조 값 분포를 가진 이미지를 분할할 수 있습니다.

Auto Thresholding vTool은 입력 이미지를 밝은 픽셀 또는 어두운 픽셀을 포함하는 영역으로 분할합니다. 설정해야 할 추가 파라미터가 없으므로 Auto Thresholding은 사용하기 간단한 분할 방법입니다.

Auto Thresholding vTool은 Image 입력 핀을 통해 이미지를 입력받고 Region 출력 핀을 통해 단일 영역을 출력합니다.

임계값 처리를 수행하기 전에 ROI Creator vTool을 사용하여 관심 영역(ROI)을 지정하면, Auto Thresholding vTool은 Roi 입력 핀을 통해 ROI 데이터를 수신합니다. 이 경우 관심 영역에 대해서만 임계값 처리가 수행됩니다. 또한 임계값 처리에 사용되는 히스토그램도 관심 영역만을 기반으로 합니다.

Auto Thresholding vTool의 Region 출력은 Roi 입력 핀이 있는 vTool의 Roi 입력으로도 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 ROI Creator vTool 항목을 참조하십시오.

Auto Thresholding vTool은 Blob Analysis Basic 라이선스에서 사용할 수 있습니다. 라이선스를 구매하려면 Basler 웹사이트를 방문하십시오.

Auto Thresholding vTool

작동 원리#

Auto Thresholding은 히스토그램에서 두 개의 두드러진 피크를 형성하는 이진 회조 값 분포를 가진 이미지에서 가장 잘 작동합니다.

다음은 Auto Thresholding의 전형적인 입력 이미지입니다.

Auto Thresholding 입력 이미지

해당 히스토그램은 다음과 같습니다.

Auto Thresholding 히스토그램

두 개의 뚜렷한 픽셀 누적 영역을 확인할 수 있습니다. 내부 알고리즘이 어두운 픽셀과 밝은 픽셀을 분리하기 위한 최적의 임계값을 결정합니다. 임계값은 히스토그램의 두 피크 사이 중간 지점에 위치하게 됩니다. 이 예시에서 임계값은 회조 값 107에 위치합니다.

vTool을 구성하려면 출력 영역에서 어두운 픽셀과 밝은 픽셀 중 어느 것을 원하는지 선택하기만 하면 됩니다.

다음 이미지는 임계값 처리 작업 후의 출력 영역을 보여줍니다.

Auto Thresholding 분할 결과

vTool 설정하기#

Auto Thresholding vTool을 구성하려면:

Auto Thresholding vTool 설정

  1. vTool Settings 영역의 Recipe Management 창에서 Open Settings를 클릭하거나 vTool을 더블 클릭합니다.
    Auto Thresholding Basic 대화상자가 열립니다.
  2. 출력 영역의 원하는 극성을 선택합니다.

pin data view에서 임계값 적용 결과를 확인할 수 있습니다. 여기에서 표시할 출력을 선택할 수 있습니다.

입력#

이미지#

Camera vTool 또는 이미지를 출력하는 vTool(예: Image Format Converter vTool)에서 직접 이미지를 허용합니다.

  • 데이터 형식: 이미지
  • 이미지 형식: 8비트~16비트 모노 또는 컬러 이미지. 컬러 이미지는 내부적으로 모노 이미지로 변환됩니다.

ROI#

ROI Creator vTool 또는 영역이나 직사각형을 출력하는 기타 vTool에서 ROI를 허용합니다. 여러 직사각형 또는 영역이 내부적으로 병합되어 단일 ROI를 형성합니다.

  • Data type: RectangleF, RectangleF Array, Region, Region Array

출력#

영역#

선택한 극성의 모든 픽셀을 포함하는 단일 영역을 반환합니다.

  • Data type: Region

일반적인 선행 vTools#

Typical Successors#