카메라에 IP 주소 할당#
이러한 변경 사항은 카메라 전원을 껐다가 다시 켜도 유지됩니다.
IP 설정 옵션#

다음과 같은 옵션이 있습니다.
-
Static IP: Static IP란 카메라 전원을 껐다가 다시 켜도 유지되는 IP 주소를 카메라에 할당하는 것을 의미합니다. 서브넷 마스크와 게이트웨이를 지정해야 할 수도 있습니다. 카메라는 어댑터와 동일한 서브넷에 있어야 하며 고유한 IP 주소를 가져야 합니다.
정보
pylon for Linux: 네트워크 어댑터와 동일하지 않은 서브넷의 고유 IP 주소를 카메라에 할당하면 카메라에 연결하지 못할 수 있습니다. 이는 최신 Linux 운영 체제의 보안 제한 때문입니다. 이를 방지하려면 카메라의 네트워크 인터페이스에서 rp_filter (reverse path filter)를 2("loose mode")로 설정하세요.
loose mode reverse path filtering을 영구적으로 활성화하려면 /etc/sysctl.conf를 편집하세요.
- 이를 수행하려면 모든 네트워크 인터페이스의 경우 /etc/sysctl.conf에 다음 항목을 추가합니다.
net.ipv4.conf.all.rp_filter=2 - 이를 수행하려면 특정 네트워크 인터페이스의 경우 /etc/sysctl.conf에 다음 항목을 추가합니다.
net.ipv4.conf.[interface].rp_filter=2
예:net.ipv4.conf.eth0.rp_filter=2
- 이를 수행하려면 모든 네트워크 인터페이스의 경우 /etc/sysctl.conf에 다음 항목을 추가합니다.
-
DHCP: DHCP란 DHCP 서버가 카메라에 IP 주소를 할당하는 것을 의미합니다.
- Auto IP (LLA): Auto IP(Link Local Address)란 카메라가 자동 IP 주소 할당을 사용하여 스스로 IP 주소를 할당하는 것을 의미합니다.
임시 또는 Static IP 주소를 사용하도록 카메라를 구성할 때 염두에 두어야 할 사항이 있습니다.
- 카메라가 정상적으로 통신하려면 연결된 어댑터와 동일한 서브넷에 있어야 합니다.
- 카메라는 네트워크 내에서 고유한 IP 주소를 가져야 합니다.
- Static IP 주소의 권장 범위는 172.16.0.1~172.32.255.254 및 192.168.0.1~192.168.255.254입니다. 이 주소 대역은 IP 표준에 따라 개인용으로 예약되어 있습니다.
- 컴퓨터에 여러 네트워크 어댑터가 있는 경우 각 어댑터는 서로 다른 서브넷에 있어야 합니다.
다양한 IP 설정 옵션에 대한 자세한 내용은 Network Configuration 항목을 참조하세요.
DHCP 서버를 통한 IP 주소 할당#
IP 주소 할당 방법을 DHCP로 변경할 수 있습니다. 즉, DHCP 서버가 카메라에 IP 주소를 할당합니다.
카메라의 IP 설정을 DHCP 주소 할당으로 변경하려면:
- IP Configurator의 상단 창에서 IP 설정을 변경하려는 카메라를 선택합니다.
-
IP Configurator의 왼쪽 하단 창에서 DHCP를 선택합니다.

-
Save 버튼을 클릭합니다.
- 최신 카메라를 사용하는 경우 IP Configurator가 변경 사항을 저장합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸립니다. IP Configurator 저장이 완료되면 상단 창과 하단 중앙 영역의 정보가 자동으로 업데이트됩니다.
- 이전 모델의 카메라를 사용 중이며 2단계에서 지정한 설정이 카메라가 연결된 포트나 네트워크 어댑터의 IP 주소 구성과 호환되지 않는 경우, Assign Temporary IP Address (Force IP) 대화 상자가 열립니다. 이 대화 상자를 완료하려면 Assigning a Temporary IP Address to Older Cameras로 이동하여 해당 단계를 따르세요. 해당 절차가 완료되면 여기에서 지정한 설정이 적용됩니다.
DHCP 서버가 없거나 DHCP 서버가 카메라에 IP 주소를 할당하는 것을 방지하는 문제가 있는 경우, 대체 수단으로 자동 IP 주소 할당이 사용됩니다. 자동 IP 주소 할당으로 전환한 후에도 카메라는 DHCP 서버로부터 IP 주소를 계속 요청합니다. 나중에 DHCP로 할당된 주소를 사용할 수 있게 되면 카메라는 자동으로 해당 주소로 전환됩니다.
Auto IP(LLA)를 통한 IP 주소 할당#
IP 주소 할당 방식을 Auto IP (Link Local Address)로 변경할 수 있습니다. 즉, 카메가가 자동 IP 주소 할당 방식을 사용하여 스스로 IP 주소를 할당합니다.
카메라의 IP 구성을 Auto IP (LLA)로 변경하려면:
- IP Configurator의 상단 창에서 IP 설정을 변경하려는 카메라를 선택합니다.
-
IP Configurator의 왼쪽 하단 창에서 Auto IP (LLA)를 선택합니다.

-
Save 버튼을 클릭합니다.
- 최신 카메라를 사용하는 경우 IP Configurator가 변경 사항을 저장합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸립니다. IP Configurator 저장이 완료되면 상단 창과 하단 중앙 영역의 정보가 자동으로 업데이트됩니다.
- 이전 모델의 카메라를 사용 중이며 2단계에서 지정한 설정이 카메라가 연결된 포트나 네트워크 어댑터의 IP 주소 구성과 호환되지 않는 경우, Assign Temporary IP Address (Force IP) 대화 상자가 열립니다. 이 대화 상자를 완료하려면 Assigning a Temporary IP Address to Older Cameras로 이동하여 해당 단계를 따르세요. 해당 절차가 완료되면 여기에서 지정한 설정이 적용됩니다.