콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Absolute Thresholding vTool#

Absolute Thresholding vTool을 사용하면 사용자가 정의한 하한 및 상한 임계값을 기반으로 이미지를 세그먼트화할 수 있습니다.

Absolute Thresholding vTool은 입력 이미지를 사용자가 지정한 범위 내의 회색조 값을 가진 픽셀만 포함하는 영역으로 세그먼트화합니다. Auto Thresholding 또는 Relative Thresholding과 같은 대체 임계값 설정 방법으로 원하는 결과를 얻지 못하는 이미지에 Absolute Thresholding을 사용하십시오.

Absolute Thresholding vTool은 Image 입력 핀을 통해 이미지를 입력받고 Region 출력 핀을 통해 단일 영역을 출력합니다.

ROI Creator vTool을 사용하여 임계값 설정 전에 관심 영역을 지정하는 경우, Absolute Thresholding vTool은 Roi 입력 핀을 통해 ROI 데이터를 입력받습니다. 이 경우 관심 영역에서만 임계값 처리가 수행되므로 더 빠르고 안정적인 처리가 가능합니다.

Absolute Thresholding vTool의 Region 출력은 Roi 입력 핀이 있는 vTool의 Roi 입력으로도 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 ROI Creator vTool 항목을 참조하십시오.

Absolute Thresholding vTool은 Blob Analysis Basic 라이선스에서 사용할 수 있습니다. 라이선스를 구매하려면 Basler 웹사이트를 방문하십시오.

Auto Thresholding vTool

작동 원리#

Absolute Thresholding은 히스토그램에서 명확한 회색조 누적이 있는 회색조 값 분포를 가진 이미지, 즉 타겟 객체(전경 픽셀)의 회색조 값이 이미지의 나머지 부분(배경 픽셀)의 회색조 값과 뚜렷하게 다른 이미지에서 가장 잘 작동합니다.

정보

vTool을 구성할 때 영역에 포함할 원하는 회색조 값 범위의 하한 및 상한 임계값을 지정합니다. 일련의 Test Images에 임계값을 적용할 때 회색조 값 분포가 일정하고 좌우로 약간만 이동하는지 확인하십시오.

다음은 Absolute Thresholding을 위한 일반적인 입력 이미지와 해당 히스토그램입니다.

Absolute Thresholding 입력 이미지

Absolute Thresholding 히스토그램

다음 이미지는 임계값 처리 작업 후의 출력 영역을 보여줍니다.

Absolute Thresholding 세그먼트화 결과

vTool 설정하기#

Absolute Thresholding vTool을 구성하려면 다음을 수행하십시오.

Absolute Thresholding vTool 설정

  1. vTool Settings 영역의 Recipe Management 창에서 Open Settings를 클릭하거나 vTool을 더블 클릭합니다.
    Absolute Thresholding Basic 대화 상자가 열립니다.
  2. 원하는 회색조 값 범위의 하한 및 상한 임계값을 지정합니다.

pin data view에서 임계값 적용 결과를 확인할 수 있습니다. 여기에서 표시할 출력을 선택할 수 있습니다.

입력#

이미지#

Camera vTool 또는 이미지를 출력하는 vTool(예: Image Format Converter vTool)에서 직접 이미지를 허용합니다.

  • 데이터 형식: 이미지
  • 이미지 형식: 8비트~16비트 모노 또는 컬러 이미지. 컬러 이미지는 내부적으로 모노 이미지로 변환됩니다.

ROI#

ROI Creator vTool 또는 영역이나 직사각형을 출력하는 기타 vTool에서 ROI를 허용합니다. 여러 직사각형 또는 영역이 내부적으로 병합되어 단일 ROI를 형성합니다.

  • Data type: RectangleF, RectangleF Array, Region, Region Array

출력#

영역#

지정된 범위 내의 회색조 값을 가진 모든 픽셀을 포함하는 단일 영역을 반환합니다.

  • Data type: Region

일반적인 선행 vTools#

Typical Successors#