콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

선명도 표시기#

Sharpness Indicator 기능을 사용하면 렌즈의 초점을 올바르게 맞출 수 있습니다. 시각적 디스플레이를 통해 최적의 초점에 도달한 시점을 확인할 수 있습니다.

작동 원리#

Sharpness Indicator는 현재 이미지 영역의 선명도를 측정합니다. 이 영역을 Sharpness ROI라고 합니다. 필요에 따라 크기와 위치를 조정할 수 있습니다.

선명도를 측정하기 위해 Sharpness Indicator는 이미지의 에지를 평가합니다. 색상이나 밝기 또는 둘 다에 강한 대비가 있는 경우 에지가 선명한 것으로 인식됩니다. 경험상 초점이 잘 맞은 이미지에는 선명한 에지가 더 많습니다.

Sharpness Indicator를 사용하여 카메라 렌즈의 초점을 맞출 때 최상의 결과를 얻으려면 ISO 12233 테스트 차트와 같이 대비가 풍부한 테스트 차트를 사용하십시오.

Sharpness Indicator를 사용한 렌즈 초점 조절#

Sharpness Indicator 창을 열거나 닫으려면 툴바에서 Sharpness Indicator 아이콘을 클릭하십시오.

Sharpness Indicator 아이콘

Sharpness Indicator의 첫 번째 페이지가 열립니다.

Sharpness Indicator 창

렌즈 초점을 맞추는 방법:

  1. 사용 환경에 카메라를 설치합니다.
    이상적으로는 대비가 높고 에지가 명확하게 정의된 테스트 차트를 사용하십시오. 카메라와의 거리는 의도한 대상 물체/장면과 거의 같아야 합니다. 조명 조건도 실제 작업 조건과 유사해야 합니다.
  2. Sharpness Indicator 창을 엽니다.
  3. 카메라를 Open하고 연속 이미지 취득을 시작합니다.
    이미지 중앙에 선명도 ROI가 표시된 이미지 창이 열립니다.
  4. 선택 사항: 필요한 경우 선명도 ROI를 조정합니다.
    테스트 차트 대신 실제 대상 물체/장면을 사용하는 경우 이미지의 특정 영역에 초점을 맞추거나 더 크거나 작은 선명도 ROI가 필요할 수 있습니다.
    선명도 ROI를 원래 설정으로 되돌리려면 이미지를 마우스 우클릭한 다음 Reset Sharpness ROI를 클릭하십시오.
  5. 렌즈의 포커스 링을 최소 및 최대 위치로 한 번씩 돌립니다.
    그러면 Sharpness Indicator 창의 디스플레이가 변경되는 것을 확인할 수 있습니다.
  6. Sharpness Indicator가 100%를 나타낼 때까지 포커스 링을 천천히 돌립니다.

팁#

더 나은 결과를 얻으려면 다음을 시도해 보십시오.

  • 대비가 높고 에지가 명확하게 정의된 대상, 이상적으로는 ISO 12233 테스트 차트 등의 테스트 차트를 사용하십시오.
  • 이미지 노출이 잘 된 상태로 작업하십시오. 최적의 밝기를 위해 gain과 exposure time을 조정하십시오. 또는 automatic image adjustment 기능을 사용하십시오.
  • 예를 들어 gain을 낮추어 이미지의 노이즈를 최소화하십시오.
  • 가능하면 낮은 f/ 번호에 해당하는 큰 조리개를 사용하십시오.
  • 카메라로부터 여러 거리에 걸쳐 대비가 좋은 장면은 피하십시오. ROI를 조정하여 카메라로부터 원하는 거리만 선택하십시오.
  • ROI를 조정한 후 Sharpness Indicator 창에서 Reset을 클릭하여 선명도 측정을 새 선택 항목으로 재설정합니다.
  • 소프트웨어가 가능한 많은 단계를 분석할 수 있도록 포커스 링을 천천히 돌리십시오.
  • 포커스 링을 돌리는 동안 이미지의 선명도에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 카메라를 움직이지 마십시오.
  • 결과를 판단하기 전에 포커스 링을 한 바퀴 완전히 돌려야 합니다.