콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

pylon GigE Configurator (GUI 버전)#

이 항목에서는 pylon GigE Configurator의 GUI 버전에 대한 개요를 설명합니다.

pylon GigE Configurator의 GUI 버전은 CLI 도구의 간소화된 버전입니다. 시스템을 구성할 때 빠르게 시작할 수 있도록 지원하기 위한 것입니다. 장치 및 시스템 설정에 대해 더 자세한 제어가 필요한 경우 CLI 도구를 사용하십시오.

Configurator 사용#

구성기는 컴퓨터에 연결된 모든 카메라를 자동으로 감지하여 나열합니다. 네트워크 어댑터도 감지되어 구성되지만 목록에는 표시되지 않습니다.

정보

구성기를 사용하려면 관리자/sudo 권한이 필요합니다.

Configurator 실행#

pylon GigE Configurator의 GUI 버전을 실행하려면:

  1. 구성하려는 카메라가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오.
  2. 해당 카메라들을 닫으십시오.
    지금 닫지 않으면, 나중에 도구에서 닫으라는 메시지가 표시됩니다.
  3. Tools 메뉴에서 pylon GigE Configurator를 클릭하십시오.
    구성기가 열리고 감지된 모든 카메라가 나열됩니다.

    Linux

    Linux에서는 감지 프로세스 중의 특정 시간 요소로 인해 카메라 감지가 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 구성기를 열 때 카메라가 완전히 부팅되지 않아 도구에 나열되지 않을 수 있습니다.

    컴퓨터에 연결되어 있는 것이 확실한 카메라가 목록에서 누락되었거나 카메라가 전혀 나열되지 않는 경우 Configure 버튼을 클릭하십시오. 그러면 연결된 모든 카메라가 감지됩니다.

  4. 구성 모드를 선택하십시오.

  5. Configure를 클릭하십시오.
    관리자/sudo 권한 없이 pylon Viewer를 시작한 경우, 지금 해당 자격 증명을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 구성이 시작됩니다. 도구에 의해 이루어진 모든 변경 사항이 포함된 로그 파일이 생성됩니다.
  6. 필요한 경우 로그 파일 링크를 클릭하여 도구가 수행한 변경 사항을 확인할 수 있습니다.

로그 파일

운영 체제에 따라 로그 파일은 다음 위치에 생성됩니다.

  • Windows: TEMP 또는 TMP 환경 변수에 지정된 경로:

    • %TEMP%\PylonGigEConfigurator_.log
    • %TMP%\PylonGigEConfigurator_.log
  • Linux: TMPDIR 환경 변수에 지정된 경로 또는 TMPDIR이 정의되지 않은 경우 /tmp:

    • $TMPDIR/PylonGigEConfigurator_.log
    • /tmp/PylonGigEConfigurator_.log

구성 모드#

세 가지 구성 모드를 사용할 수 있습니다.

전체 시스템 최적화#

이 도구는 Configuring IP Addresses 및 Configuring Network 구성 모드의 작업을 결합합니다.

네트워크 어댑터 및 연결된 카메라의 IP 주소와 서브넷 마스크를 구성하고, 최상의 스트리밍 성능을 위해 네트워크 어댑터와 시스템 설정을 최적화합니다.

IP 주소 구성#

이 툴은 네트워크 어댑터와 연결된 카메라의 IP 주소 및 서브넷 마스크를 구성합니다. 로컬의 모든 GigE 네트워크 어댑터를 검색하여 연결된 카메라를 확인합니다. 감지된 카메라가 없으면 해당 어댑터는 건너뛰고 구성되지 않습니다.

그런 다음 이 툴은 오름차순으로 모든 GigE 네트워크 어댑터와 여기에 연결된 카메라의 IP 주소를 구성합니다.

네트워크 구성 중#

이 툴은 최적의 스트리밍 성능을 위해 네트워크 어댑터와 시스템 설정을 최적화합니다.

To find out which parameters will be optimized, read the Affected Network Parameters topic.