Multiplexer vTool#
입력 데이터 형식은 동일해야 합니다. 연결된 첫 번째 입력에 따라 후속 입력 핀과 출력 핀의 데이터 형식이 결정됩니다. 다른 vTool의 출력 핀을 Multiplexer의 입력 핀에 연결하여 원하는 만큼 입력 핀을 추가할 수 있습니다.
Multiplexer vTool을 사용하려면 pylon Software Suite를 다운로드하세요.

작동 원리#
Multiplexer는 여러 vTool의 출력, 즉 여러 데이터 스트림을 하나의 단일 데이터 스트림으로 결합합니다. 이러한 점에서 이 도구는 깔때기 역할을 합니다. 들어간 모든 항목은 반대쪽 끝에서 동일한 순서로 출력됩니다. 결합된 데이터 스트림의 각 개별 항목에 대해 후속 처리가 수행됩니다.
정보
동기화된 입력 데이터(즉, 동일한 소스의 입력 데이터)의 경우 결합된 출력에는 입력 핀 번호 순서대로 입력이 포함됩니다. 입력 데이터가 동기화되지 않은 경우 순서는 정의되지 않습니다.
vTool 설정하기#
이 vTool에는 구성 가능한 설정이 없습니다.
입력#
Data1#
모든 데이터 타입의 입력을 허용합니다.
- Data type: 초기에는 Value입니다. 연결이 이루어지면 입력 핀은 연결된 출력 핀의 데이터 타입을 갖게 됩니다.
DataN#
Data1 입력과 동일한 데이터 형식의 입력을 허용합니다.
- Data type: 초기에는 Value입니다. 연결이 이루어지면 입력 핀은 연결된 출력 핀의 데이터 타입을 갖게 됩니다.
출력#
Output#
결합된 데이터 입력을 시퀀스로 반환합니다.
- Data type: 초기에는 Value입니다. 연결이 이루어지면 입력 핀은 연결된 출력 핀의 데이터 타입을 갖게 됩니다.
관련 vTools#
일반적인 선행 vTools#
Typical Successors#
- Image 데이터 타입을 입력으로 받는 모든 vTool.