콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Histogram Extractor vTool#

Histogram Extractor vTool은 이미지 또는 관심 영역(ROI)에 존재하는 밝기 값에 따른 픽셀 분포를 추출합니다.

모노크롬 이미지의 경우 Mono 출력 핀을 통해 분포가 출력됩니다. 컬러 이미지의 경우 Red, Green, Blue 출력 핀을 통해 분포가 출력됩니다.

밝기 값은 이미지 데이터로부터 계산되며 이미지 콘텐츠를 분석하는 데 사용할 수 있습니다.

이미지의 특정 영역에 대한 히스토그램만 필요한 경우 Roi 입력 핀을 사용하여 밝기 값을 계산할 이미지 영역을 제한할 수 있습니다. 이를 위해 ROI Creator vTool을 사용하거나 RectangleF 또는 Region 데이터를 출력하는 다른 vTool의 출력 핀을 연결할 수 있습니다.

Histogram Extractor의 출력을 Histogram Statistics vTool의 입력으로 사용하여 히스토그램의 통계 데이터를 확인할 수 있습니다.

Histogram Extractor vTool을 사용하려면 pylon Software Suite를 다운로드하세요.

Histogram Extractor vTool

vTool 설정하기#

이 vTool에는 구성 가능한 설정이 없습니다.

입력#

이미지#

Camera vTool 또는 이미지를 출력하는 vTool(예: Image Format Converter vTool)에서 직접 이미지를 허용합니다.

  • 데이터 형식: 이미지
  • 이미지 포맷: 8비트 및 16비트 모노 또는 컬러 이미지(Supported Pixel Formats 참조)

ROI#

ROI Creator vTool 또는 영역이나 직사각형을 출력하는 다른 vTool의 관심 영역(ROI)을 허용합니다.

  • 데이터 형식: RectangleF, Region

출력#

모노#

모노크롬 이미지의 히스토그램을 반환합니다.

  • 데이터 형식: Integer Array

Red#

컬러 이미지의 적색(Red) 컬러 채널에 대한 히스토그램을 반환합니다.

  • 데이터 형식: Integer Array

초록색#

컬러 이미지의 녹색(Green) 컬러 채널에 대한 히스토그램을 반환합니다.

  • 데이터 형식: Integer Array

Blue#

컬러 이미지의 청색(Blue) 컬러 채널에 대한 히스토그램을 반환합니다.

  • 데이터 형식: Integer Array

지원되는 Pixel Format#

다음 Pixel Format이 네이티브로 지원됩니다:

  • Mono 8
  • Mono 10
  • Mono 12
  • Mono 16
  • BGR 8
  • BGR 10
  • BGR 12
  • BGR 16
  • RGB 8
  • RGB 10
  • RGB 12
  • RGB 16

일반적인 선행 vTools#

Typical Successors#