콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

시작하기#

Stereo mini용 pylon Supplementary Package는 pylon Software Suite의 애드온입니다. 이 패키지는 Basler Stereo mini 3D 카메라를 지원합니다.

전제 조건#

  • Basler Stereo mini 카메라(USB 또는 GigE 모델, 아래 표 참조)
  • Windows, Linux 또는 Linux ARM을 실행하는 컴퓨터
  • 컴퓨터에 Basler pylon SDK가 설치되어 있음
  • 컴퓨터에 Stereo mini용 Basler pylon Supplementary Package가 설치되어 있음

지원되는 카메라 모델#

Model Interface 커넥터
STM-501u USB USB Type-C
STM-502u USB USB Type-C
STM-951u USB USB Type-C
STM-952u USB USB Type-C
STM-951g GigE M12 X-coded, 8핀
STM-955g GigE M12 X-coded, 8핀

자세한 사양은 제품 사양(Product Specifications) 항목을 참조하십시오.

설치#

  1. Download the latest Basler pylon SDK from the Basler website.
  2. Download the latest Basler pylon Supplementary Package for Stereo mini from the Basler website.
  3. Run the installer and follow the installation wizard.
  4. USB models: Connect the camera to a USB 3.0 port.
    The camera will be detected automatically by the pylon SDK.
  5. GigE models: Connect the camera to your GigE network using an M12 X-coded cable.
  1. Download the latest Basler pylon SDK for Linux from the Basler website.
  2. Download the latest Basler pylon Supplementary Package for Stereo mini from the Basler website.
  3. Extract the archive and run the installer script.
  4. USB models: Connect the camera to a USB 3.0 port.
  5. GigE models: Connect the camera to your GigE network using an M12 X-coded cable.

카메라 연결#

USB 모델#

  1. USB Type-C 케이블을 사용하여 카메라를 USB 3.0 포트에 연결합니다.
  2. 카메라는 USB 연결을 통해 전원을 공급받습니다.
  3. 연결 후 pylon 3D Viewer를 열어 연결을 확인합니다.

GigE 모델#

  1. M12 X-coded 8핀 케이블을 사용하여 카메라를 네트워크에 연결합니다.
    GigE 모델은 PoE(Power over Ethernet, IEEE 802.3af)를 지원합니다. 또는 별도의 DC 전원 공급 장치(9~24 V)를 사용하여 전원을 공급할 수도 있습니다.
  2. 네트워크 인터페이스와 스위치가 Gigabit Ethernet을 지원하는지 확인하십시오.
  3. 연결 후 pylon 3D Viewer를 열어 연결을 확인합니다.
    카메라가 바로 나타나지 않으면 Refresh 버튼을 사용하십시오.

연결 확인#

pylon IP Configurator#

pylon IP Configurator를 사용하여 GigE Stereo mini 카메라의 IP 구성을 확인하고 변경합니다.

Press the Win key, type pylon IP, and click the pylon IP Configurator icon in the search results.

Start the IP configuration tool by issuing the following command:

/opt/pylon/bin/ipconfigurator

Start the IP configuration tool by issuing the following command:

/opt/pylon/bin/ipconfigurator

또는 pylon 3D Viewer에서 Tools > pylon IP Configurator를 클릭하여 pylon IP Configurator를 실행할 수 있습니다.

pylon 3D Viewer 사용#

pylon 3D Viewer는 카메라 기능을 보고 구성하며 사용 가능한 스트리밍 형식을 시각화할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스를 제공합니다. 또한 이미지를 저장할 수도 있습니다.

  1. pylon 3D Viewer를 엽니다.
    장치 목록에 카메라가 표시되어야 합니다.
  2. 카를 클릭하여 선택합니다.
    라이브 깊이 및 RGB 이미지 스트림이 표시되어야 합니다.

다음 단계#