Document Cropper vTool#
Document Cropper는 Image 입력 핀을 통해 수신한 이미지를 자를 수 있습니다. 결과는 Image 출력 핀을 통해 출력됩니다.
Document Cropper vTool을 사용하려면 pylon Software Suite를 다운로드하세요.

작동 원리#
Document Cropper는 지정된 임계값보다 높은 회색조 값을 가진 픽셀을 페이지의 일부로 간주합니다. 페이지는 직사각형이어야 합니다. 해당 임계값보다 낮은 픽셀은 원본 이미지에서 잘라내어집니다.
문서를 자른 후, vTool은 수직이 되도록 문서를 회전시킵니다. 초기에는 0도에 최대한 가까운 회전 각도가 사용됩니다. 이로 인해 문서가 옆으로 누워 있을 수 있습니다. 문서를 바로 세우려면 90도의 배수로 회전 각도를 정의할 수 있습니다. 회전은 반시계 방향으로 수행됩니다.
예시#
배경, 즉 페이지의 일부가 아닌 모든 요소를 제거하려는 스캔된 문서 스택이 있다고 가정해 보겠습니다. 또한 이러한 문서를 똑바로 세운 방향으로 출력하고자 합니다.
다음은 입력 이미지 중 하나입니다.

회색조 임계값을 지정하고 레시피를 실행합니다. 다음은 그 결과로 생성되는 출력 이미지입니다.

배경은 잘라내었지만 문서가 옆으로 누워 있습니다.
이제 회전 각도를 90°로 지정합니다. 다음은 회전 후의 결과 출력 이미지입니다.

vTool 설정하기#
Document Cropper vTool을 구성하려면 Workbench에서 해당 vTool을 더블 클릭합니다. 사용 가능한 모든 설정이 표시되는 대화상자가 열립니다. 또는 Features - All 창에서 동일한 설정을 찾을 수 있습니다.

- 자르려는 문서의 이미지를 제공하는 vTool(예: Image Loading vTool)의 Image 출력 핀에 Image 입력 핀을 연결합니다.
- Threshold 파라미터에 원하는 값을 지정합니다.
- 회전이 필요한 경우 Angle 값(90°의 배수)을 지정합니다.
- Close를 클릭합니다.
입력#
이미지#
Camera vTool, Image Loading vTool 또는 이미지를 출력하는 기타 vTool(예: Image Format Converter vTool)에서 직접 이미지를 수락합니다.
출력#
이미지#
회전 및 잘라내기가 완료된 이미지를 반환합니다.