Controller Types and Light Control Modes#
선택한 controller 타입에 따라 사용 가능한 light control mode가 결정됩니다.
- Trigger Control Mode
조명이 외부 트리거 신호에 따라 작동합니다. - Intelligent Light Control Mode
카메라가 SLP 프로토콜을 통해 지능적으로 조명을 제어합니다. - External Control Mode
외부 controller가 인가된 전류를 통해 모든 조명 기능을 관리합니다.
올바른 모드 선택은 조명을 제어하려는 방식과 애플리케이션에 필요한 기능 수준에 따라 다릅니다. Internal Controller and Available Light Control Types을 참조하십시오.
기존 조명 및 신형 Basler 조명#
정보
기존 Basler 조명 및 신형 Basler 조명:
- 이전 세대의 Basler 조명은 ILC가 없는(Intelligent Light Control 미지원) 조명이었습니다. 이러한 조명에는 조명 제어를 위한 별도의 컨트롤러가 필요했습니다.
ILC가 없는 기존 Basler 조명에 대한 설명서는 현재 Basler 제품 설명서에 더 이상 포함되어 있지 않습니다. 이 제품들에 대한 정보가 필요한 경우, 여기를 클릭하여 다운로드할 수 있는 이전 릴리스의 오프라인 설명서를 참조하십시오. - 설치된 조명 유형을 확인하려면 Basler 조명에 표시된 리비전 번호(예: 2200000841-05)를 확인하십시오. 주문 번호 뒤의 마지막 두 자리는 조명 리비전을 나타냅니다. 리비전 05 이상은 ILC(Intelligent Light Control), 즉 통합 컨트롤러가 있는 Basler 조명을 나타냅니다. 리비전 번호가 05 미만인 경우는 ILC가 없어 통합 컨트롤러가 없는 기존 Basler 조명을 의미합니다.
핀 할당 변경 사항#
정보
Intelligent Light Control(ILC)이 없는 기존 Basler 조명에서 ILC가 있는 최신 Basler 조명으로 핀 배치가 변경되었습니다.
배선을 조정해야 하는 경우
- 이전 버전의 Basler Light를 ILC(Intelligent Light Control) 기능이 있는 새로운 Basler Light로 교체하고 외부 컨트롤러(Basler SLP Controller 또는 타사 컨트롤러)를 사용하는 경우, 핀 할당을 그에 맞게 조정해야 합니다. 이는 ILC가 있는 Basler Lights의 핀 할당이 이전 버전의 Basler Lights와 다르기 때문에 필요합니다.
이전 버전의 핀 할당을 사용하는 경우 새 조명이 켜지지 않습니다. - 조명을 연결할 때 올바른 핀 배치를 사용하고 있는지 확인하십시오.
다양한 사용 사례에 따른 핀 배치에 대한 정보는 Operating Basler Lights with Internal Controller 또는 Operating Basler Lights with External Controller 항목을 참조하십시오.
Internal Controller and Available Light Control Types#
Basler Light에 통합된 controller를 사용하는 경우 별도의 external light controller가 필요하지 않습니다. 애플리케이션에 따라 다음 light control modes 중 하나로 조명을 작동할 수 있습니다.
Trigger Control 모드#
간단하고 직접적인 조명 구성을 원할 때 trigger control mode를 사용하십시오.
이 모드에서는 전용 trigger input을 통해 조명이 제어되며 주변기기 제어 프로토콜은 사용되지 않습니다. 조명은 트리거 신호의 상태를 따릅니다.
- Trigger HIGH(신호 핀/핀 3에서 > 2.8 V): 조명 켜짐(ON)
- Trigger LOW (< 1.4 V on the signal pin/pin 3): Light OFF
The trigger signal can be provided by a camera output (for example, Exposure Active or User Output) or by another external trigger source. Because the light reacts directly to the electrical trigger signal with no further communication, a fine pulse resolution and high strobe frequencys can be achieved. <!–_SK: Beide Modes (ILC und Trigger) reagieren nahezu gleich schnell, die Auflösung des ILC-Strobes beträgt aber 10µs und die FPS ist auf ~200Hz begrenzt >
주요 특징
- external controller 불필요
- 호환되는 카메라 불필요
- 직접적인 하드웨어 기반 트리거링
- 매우 짧은 트리거 펄스 사용 가능
- 조명에서 상태 피드백 없음
- 여러 조명 간의 내장 동기화 없음
- 고급 조명 관리 기능 없음
대표적인 사용 사례
카메라나 PLC가 조명을 직접 트리거하고 간단하고 결정론적인 구성이 필요한 애플리케이션.
요구 사항
- Basler Light
- 24 VDC 전원 공급장치
- Basler는 다음 제조사의 Light Sync Cable 사용을 권장합니다. Basler 케이블 포트폴리오:
핀 할당 및 회로도 예시 등 자세한 내용은 Operating Basler Lights with Internal Controller 항목의 Trigger Control Mode 섹션을 참조하세요.
Intelligent Light Control 모드#
카메라가 조명 시스템을 제어하고 구성하도록 하려면 지능형 조명 제어 모드(ILC)를 사용합니다. 이 모드에서는 호환되는 카메라가 SLP(Standard Light Protocol)를 통해 조명과 통신합니다. 조명은 카메라의 GenICam 인터페이스를 통해 구성 및 제어됩니다. 지능형 조명 제어 모드에서 핀 3은 전용 통신 회선 역할을 합니다. SLP 명령이 동일한 회선을 통해 전송되므로, 추가적인 신호 연결 없이 연결된 장치 간 통신이 가능합니다.
트리거 제어 모드와 달리 카메라는 조명을 능동적으로 관리하며 고급 조명 기능에 액세스할 수 있습니다.
주요 특징
- external controller 불필요
- 호환되는 카메라 필요
- GenICam을 통한 카메라 제어 동작
- 최대 4개의 조명 독립 제어
- 상태 피드백 및 장치 모니터링
- 하트비트 감시
- 내장 오버드라이브 기능
- 소프트웨어 구성 가능한 펄스 생성
대표적인 사용 사례
카메라에서 직접 조명을 구성, 모니터링 및 제어해야 하는 통합 비전 시스템.
요구 사항
- 지능형 조명 제어 기능(ILC)이 있는 Basler Light
- Light Control 기능을 사용할 수 있는 카메라
- 24 VDC 전원 공급장치
- Basler는 다음 제품군의 케이블 사용을 권장합니다. Basler 케이블 포트폴리오:
- 적합한 Light Sync Cable.
- 설정에서 오토포커스 렌즈(즉, Partner Liquid Lenses 또는 Partner Motorized Lenses)도 동기화하는 경우 Vision Sync Cable을 사용하세요.
핀 할당 및 회로도 예시 등 자세한 내용은 Operating Basler Lights with Internal Controller 항목의 Intelligent Light Control Mode 섹션을 참조하세요.
External Controller and Available Light Control Type#
SLP 기능이 없는 Light Controller를 사용하는 기존 시스템에 ILC(intelligent light control) 기능이 포함된 Basler Light를 통합할 때는 외부 컨트롤러를 사용하세요. 이 경우 Light는 External Control Mode로만 작동할 수 있습니다.
External Control 모드#
이 모드에서 조명은 SLP 기능이 없는 전용 외부 컨트롤러에 연결됩니다. 컨트롤러는 타이밍, 전류 수준, 보호 메커니즘, 선택적 오버드라이브 기능을 포함한 모든 작동 파라미터를 결정합니다. 시스템의 기능은 선택한 컨트롤러에 전적으로 좌우됩니다.
주요 특징
- 외부 컨트롤러 필요
- 외부에서 처리되는 타이밍 및 전류 조절
- 컨트롤러별 기능 및 성능
외부 제어 모드(External Control Mode)에서 사용할 수 있는 기능(예: 내장 오버드라이브 또는 시간 해상도)은 선택한 컨트롤러에 전적으로 의존합니다. - 까다로운 스트로브 어플리케이션에 적합
- 사용자는 조명의 전기적 한계를 준수해야 합니다.
대표적인 사용 사례
특수 스트로브 제어, 맞춤형 타이밍 또는 고급 조명 관리가 필요한 고성능 머신 비전 애플리케이션입니다.
요구 사항
- 전류 입력의 외부 LED controller, 핀 배치 및 회로 예시입니다.
- 적합한 케이블:
Operating Basler Lights with External Controller 항목의 External Control Mode 섹션에서는 외부 제어 모드에서 Basler Light와 함께 외부 LED controller를 사용할 때의 회로도 예시와 연결 정보를 제공합니다.
Choosing the Right Light Control Mode#
| 원하는 경우 | 권장 Light Control Mode |
|---|---|
| 하드웨어 트리거 신호로 조명 직접 스위칭 | Trigger Control 모드 |
| 호환되는 카메라에서 조명 구성 및 제어 | Intelligent Light Control 모드 |
| 별도의 외부 LED controller 사용 | External Control 모드 |
Light Revision 05에서의 핀 배치 변경 사항#
정보
Basler Light Revision 05에서 도입된 핀 배치 변경 사항에 대한 정보는 Basler Lights 항목을 참조하십시오.