조명 동기화 케이블#
Basler는 다양한 길이와 커넥터 유형의 light sync cables를 제공합니다.
Basler Light Sync Cables는 지능형 Light Control(ILC) 기능이 있는 Basler 조명용으로 설계되었으며 다양한 길이와 VAR로 제공됩니다. 기존 Basler 조명 및 신형 Basler 조명에 대한 일반적인 정보는 Illumination 항목을 참조하십시오.
사용 가능한 문서#
사용 중인 카메라와 조명 등 요구 사항에 따라 Basler는 두 가지 서로 다른 유형의 light sync cables를 제공합니다.
M8 커넥터가 장착된 Light Sync Cables#
M8 커넥터가 장착된 Basler Light Sync Cables에 대한 문서를 보려면 아래의 해당 링크를 클릭하십시오.
M12 커넥터가 장착된 Light Sync Cables#
M12 커넥터가 장착된 Basler Light Sync Cables에 대한 문서를 보려면 아래의 해당 링크를 클릭하십시오.
정보
Basler SWIR 및 Basler UV 조명에는 M12 5핀 커넥터가 장착되어 있는 반면, 다른 모든 Basler 조명은 M8 4핀 커넥터를 사용합니다. 커넥터 유형은 다르지만 두 유형 모두 설치 시 동일한 핀 배열(pin-out)을 사용합니다.
CONEC의 다음과 같은 커넥터 모델이 사용됩니다.
- M12 5핀 커넥터(Basler SWIR 및 UV Light): 부품 번호 43-01013
- M8 4핀 커넥터(기타 모든 Basler Light): 부품 번호 42-01033