설치(Basler Camera Lights)#
하드웨어 설치#
경고 – 감전 위험
전원이 켜진 상태에서 Basler Camera Light를 연결하면 감전, 화재 또는 라이트 고장이 발생할 수 있습니다.
- Basler Camera Light를 연결하기 전에 반드시 전원이 꺼져 있는지 확인해야 합니다.
Basler Camera Light를 설치하려면:
- 카메라 케이블(별매품, BCL-CBL 시리즈)의 커넥터를 카메라에 삽입합니다.
카메라 케이블에 대한 자세한 내용은 BCL-CBL 사용 설명서를 참조하십시오. - 카메라 케이블의 개방된 끝부분 와이어를 터미널 블록 커넥터(카메라 케이블에 포함됨)에 연결합니다.
자세한 내용은 터미널 블록 커넥터(아래 참고 사항 참조)를 참조하십시오. - 전원 케이블의 개방된 끝부분 와이어를 터미널 블록 커넥터의 핀 4와 5에 연결합니다.
- 터미널 블록 커넥터를 Basler Camera Light의 컨트롤러에 연결합니다.
- 선택 사항: 하나의 카메라에 둘 이상의 Basler Camera Light(최대 4개까지 가능)를 사용하려는 경우, 추가 클램프를 사용하여 카메라의 통신 라인 및 GND(터미널 블록 커넥터의 핀 2 및 3)를 각 Camera Light에 연결해야 합니다. 스타 또는 버스/라인 구성을 사용할 수 있습니다.
정보
USB 또는 PoE를 통해 카메라에 전원을 공급하는 경우, 와이어를 터미널 블록 커넥터의 핀 1에 연결하지 마십시오.
터미널 블록 커넥터#
| Pin Number | 설명 |
|---|---|
| 1 | 카메라 전원 출력(24 VDC, 퓨즈 내장, 핀 4에 내부 연결) |
| 2 | GND(카메라 전원 출력(핀 1) 및 GPIO(핀 3)) |
| 3 | GPIO(라이트 트리거 입력을 위한 사용자 시스템과의 양방향 통신 핀) |
| 4 | 24 VDC 입력 ±10% |
| 5 | GND(DC 입력) |
| 6 | Reserved, do not connect |
소프트웨어#
Basler Camera Light를 작동하려면 Basler 웹사이트에서 무료로 다운로드할 수 있는 Basler pylon Software Suite를 사용하십시오.
이 소프트웨어 스위트에는 Basler Camera Light 및 Basler 카메라를 작동하는 데 필요한 드라이버와 유용한 도구가 포함되어 있습니다. 또한 다양한 API(응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스)가 포함된 pylon SDK(소프트웨어 개발 키트)도 제공합니다.
다음 단계#
Basler Camera Light를 작동하려면:
- 카메라와 Basler Camera Light를 연결한 후 전원을 켭니다.
- pylon Viewer를 사용하여 Basler Camera Light를 구성합니다.
Basler Camera Light가 정상적으로 작동할 때 상태 LED가 녹색으로 켜져 있습니다. 깜빡이면 오류 상태임을 나타냅니다.
Basler Camera Light를 구성하려면:
- pylon Viewer를 실행합니다.
- 다음에서 Basler Light Control category, set the Light Control Mode 매개변수:
true. - Light Control Enumerate Devices 버튼을 클릭합니다.
- Light Device Selector 드롭다운 목록에서 제어하려는 Basler Camera Light를 선택합니다.
- Light Device Brightness 파라미터를 사용하여 Basler Camera Light의 밝기를 조절합니다.
-
Light Device Operation Mode 드롭다운 목록에서 원하는 모드를 선택합니다.
정보
스트로브 모드를 선택한 경우, 카메라의 Exposure Time 및 프레임 레이트 설정에 따라 오버드라이브가 자동으로 활성화됩니다.