회로도 (Basler dart M GigE 인터페이스 보드)#
Opto-Coupled Input Line#
다음 다이어그램은 Basler dart M GigE 인터페이스 보드의 광耦合 입력 라인(Line 1)을 사용하는 일반적인 회로를 보여줍니다. 예시로, 외부 회로에 TTL 또는 CMOS 로직 게이트가 사용됩니다.
GPIO 입력 라인#
다음 다이어그램은 GPIO 라인이 입력으로 작동하도록 설정된 경우의 일반적인 회로를 보여줍니다. 예시로 Line 3이 연결되어 있으며, 외부 회로에 TTL 또는 CMOS 로직 게이트가 사용됩니다.
다음 도면은 GPIO 라인을 사용하는 외부 회로의 다른 예시를 보여줍니다.
다음 다이어그램은 외부 풀업 저항을 사용하지 않는 동일한 구성을 보여줍니다.
GPO / GPIO를 출력 라인으로 사용#
다음 다이어그램은 GPIO 라인이 출력으로 작동하도록 설정된 경우의 일반적인 회로를 보여줍니다. 예시로 Line 3이 연결되어 있습니다. 이 회로는 NPN 통신을 지원하는 기기에서만 작동합니다.
다음 다이어그램은 외부 풀업 저항을 사용하지 않는 동일한 구성을 보여줍니다.