콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

내부 컨트롤러 탑재 Basler Light 구동#

지능형 조명 제어(ILC) 기능이 있는 Basler Light에 통합된 내부 컨트롤러는 다음과 같은 라이트 제어 모드를 지원합니다.

두 라이트 제어 모드 모두 동일한 커넥터 핀아웃과 핀 번호를 사용합니다. 신호 핀(핀 3)의 기능은 선택한 조명 장치 작동 모드(연속 또는 스트로브 모드)에 따라 다릅니다.

정보

Trigger Control 모드와 Intelligent Light Control 모드는 동일한 커넥터 핀아웃과 핀 번호를 사용합니다. 대부분의 경우 모드를 전환할 때 재배선이 필요하지 않습니다. 재배선이 필요한 경우에 대한 자세한 내용은 Basler Lights 항목의 Pin Assignment Changes in Light Revision 05 섹션을 참조하십시오.

I/O Connector 핀 배치#

정보

Basler Light를 카메라 모델에 연결하는 방법에 대한 정보를 찾으려면 카메라 항목을 참조하세요. 카메라 항목은 Area Scan Cameras 및 Line Scan Cameras 섹션에서 찾을 수 있습니다. 카메라 항목의 "Physical Interface" 섹션에는 총 I/O 라인 수, 라인 형식(opto-coupled 또는 GPIO) 및 핀 할당이 설명되어 있습니다.

커넥터 핀 번호 지정#

Connector Pin Numbering Basler Light

정보

Basler SWIR 및 Basler UV 조명에는 M12 5핀 커넥터가 장착되어 있는 반면, 다른 모든 Basler 조명은 M8 4핀 커넥터를 사용합니다. 커넥터 유형은 다르지만 두 유형 모두 설치 시 동일한 핀 배열(pin-out)을 사용합니다.

CONEC의 다음과 같은 커넥터 모델이 사용됩니다.

  • M12 5핀 커넥터(Basler SWIR 및 UV Light): 부품 번호 43-01013
  • M8 4핀 커넥터(기타 모든 Basler Light): 부품 번호 42-01033

Trigger Control 모드#

Trigger Control 모드에서 조명은 신호 핀(핀 3)에 인가되는 전기적 Trigger Source 신호에 직접 반응합니다. 배선에 따라 조명은 연속으로 작동하거나 트리거된 스트로브 작동으로 작동할 수 있습니다. 프로토콜 통신이 필요하지 않으므로 매우 짧은 펄스 지속 시간과 최소한의 대기 시간을 달성할 수 있습니다.

Trigger Source 신호는 ExposureActive, UserOutput과 같은 카메라 출력 또는 기타 외부 Trigger Source을 통해 제공될 수 있습니다.

Trigger Control Mode 섹션에서는 연속 동작 또는 트리거된 스트로브 동작에서 Basler Light의 내부 컨트롤러를 사용하기 위한 샘플 회로도와 연결 정보를 제공합니다.

정보

조명 모델의 전기적 사양은 해당 조명 제품 항목을 참조하십시오.

핀 배치(Trigger Control Mode)#

핀 배치는 조명을 연속으로 작동하는지 아니면 스트로브 조명으로 작동하는지에 따라 다릅니다.

참고 – 핀을 잘못 연결하면 조명이 파손될 수 있습니다.

아래 표에 설명된 대로 핀을 연결해야 합니다. 지정된 방식과 다르게 연결하면 조명이 손상될 수 있습니다.

핀 연속 동작 스트로브 모드(ILC 제외) 스트로브 모드(ILC 포함) Cable M8, Axial용 와이어 색상
주문 번호: 2200000898, 2200000899, 2200000900
1 24 VDC 24 VDC 24 VDC Brown
2 Not connected Not connected Not connected 흰색
3 (Signal) 24 VDC Trigger Source (5–24 VDC) Trigger Source (2.4–24 VDC) Blue
4 Ground / LED (-) Ground / LED (-) Ground / LED (-) 블랙
5 사용되지 않음 사용되지 않음 사용되지 않음 -

핀 5는 5핀 M12 커넥터가 장착된 SWIR 및 UV Light에서만 사용됩니다.

연속 동작 다이어그램#

다음 다이어그램은 Trigger Control 모드 및 연속 동작으로 작동하는 조명의 일반적인 배선도를 보여줍니다.

조명을 연속으로 작동하려면 신호 핀(핀 3)을 24 VDC에 영구적으로 연결하십시오. 이렇게 하면 트리거 입력이 활성 상태로 유지되고 LED가 계속 켜져 있습니다.

연속 조명 동작

스트로브 동작 다이어그램#

다음 다이어그램은 Trigger Control 모드 및 스트로브 동작으로 작동하는 조명의 일반적인 배선도를 보여줍니다.

NPN sinking (open-collector) 출력의 트리거를 이용한 스트로브 동작의 경우, 라인은 풀업 저항으로 유지됩니다. ILC(intelligent light control)가 있는 Basler 조명을 사용하는 경우 Basler 카메라 GPIO의 풀업 저항으로 충분합니다. 그렇지 않으면 외부 저항(>=3V3 VDC)이 필요합니다.

NPN Sinking 출력이 있는 트리거 조명

트리거 신호가 PNP 소싱 출력(sourcing output)에 의해 제공되고 출력이 푸시풀 드라이버가 아닌 경우, 풀다운 저항을 추가하여 로우 레벨이 1 VDC 아래로 떨어지도록 하십시오.

PNP 소스를 사용한 트리거된 조명

Intelligent Light Control 모드#

지능형 조명 제어(intelligent light control) 모드에서는 호환 가능한 카메라가 SLP 프로토콜을 통해 조명을 제어합니다. 카메라는 Basler Light Control 기능을 통해 트리거링, 타이밍, 밝기 설정, 진단 및 모니터링 기능을 관리합니다. 트리거 제어 모드(trigger control mode)와 달리, 일반적인 작동을 위해 직접적인 트리거 신호가 필요하지 않습니다.

정보

조명 모델의 전기적 요구 사항은 Basler Light의 제품 항목을 참조하십시오.

정보

지능형 조명 제어 모드는 특정 조명 변형 모델에서만 사용할 수 있습니다. 지능형 조명 제어 모드를 사용하려면 지능형 조명 제어(ILC) 기능이 있는 Basler Light가 필요합니다. 확실하지 않은 경우 현지 지원팀에 문의하십시오.

핀 배치(Intelligent Light Control Mode)#

핀 지능형 조명 제어
모드
(ILC 전용)
Cable M8, Axial용 와이어 색상
주문 번호: 2200000898, 2200000899, 2200000900
1 24 VDC Brown
2 Not connected 흰색
3 (Signal) SLP 신호 (Line 3) Blue
4 접지 블랙
5 (M12 전용) 사용되지 않음 -

회로도(Intelligent Light Control Mode)#

Intelligent Light Control 모드

Trigger Control 모드와 Intelligent Light Control 모드 간 전환#

트리거 제어 모드와 지능형 조명 제어 모드는 동일한 배선을 사용합니다. 따라서 물리적 연결을 변경하지 않고도 두 조명 제어 모드 간에 전환할 수 있습니다.

정보

오버드라이브(overdrive) 기능은 지능형 조명 제어(ILC) 모드와 트리거 제어 모드 모두에서 사용할 수 있습니다. 이러한 모드 간에 전환할 때 구성된 오버드라이브 설정은 활성 상태로 유지되므로 매개변수를 다시 구성할 필요가 없습니다.

오버드라이브는 두 Operating Mode 모두에서 사용할 수 있지만, 트리거 제어 모드에서는 지능형 조명 제어(ILC) 모드보다 더 높은 플래시 주파수를 달성할 수 있어 빠른 광 펄스가 필요한 고속 애플리케이션에 특히 적합합니다.

안전한 작동을 보장하기 위해 통합 보호 메커니즘이 작동 조건을 지속적으로 모니터링하며, 오버드라이브 설정이 적용된 경우에도 LED 손상을 방지합니다.

트리거 제어 모드와 지능형 조명 제어 모드 간에 전환하려면:

기본적으로 Basler Light는 전원을 켠 후 트리거 제어 모드로 시작됩니다.

호환 가능한 카메라가 조명을 감지하고(카메라 열거) Light Control 기능이 활성화되면, 조명이 자동으로 지능형 조명 제어 모드로 전환됩니다. 이 모드에서는 카메라이 모든 조명 기능의 제어를 넘겨받습니다.

트리거 제어 모드로 돌아가려면:

  1. 다음을 설정하여 Light Control 기능을 비활성화하십시오. BslLightDeviceOperationMode 매개변수: Off.
  2. Line 3(신호)을 최소 10ms 동안 로우 레벨로 유지하십시오.

지능형 조명 제어 모드로 다시 전환하려면:

  1. 다음 항목을 활성화합니다. Light Control 기능을 비활성화하십시오. BslLightDeviceOperationMode 매개변수: On 그리고 조명 장치를 다시 열거(re-enumerating)하십시오.

정보

오버드라이브 기능을 사용한 후 지능형 조명 제어(ILC) 모드로 다시 전환할 때, 기본 시스템 설계로 인해 시스템이 "DutyCycleOrPulseLength" 오류를 보고합니다. 이 동작은 예상된 것이며 오작동을 나타내지 않습니다. 이 오류 메시지는 무시해도 안전합니다.

정보

모드를 전환할 때 밝기 및 오버드라이브 설정이 유지되며 트리거 제어 모드로 돌아간 후에도 광 출력에 영향을 미칠 수 있습니다.

정보

장치 상태 모니터링 기능 및 다중 조명 설정에서의 개별 조명 제어는 지능형 조명 제어 모드에서만 사용할 수 있으며, 트리거 제어 모드에서는 지원되지 않습니다.

소위 하트비트 신호를 사용하는 상태 모니터링을 통해 카메라는 연결된 조명 장치의 작동 상태를 모니터링할 수 있습니다. 이 기능은 통신 실패를 감지하고 조명이 제공하는 장치 상태 및 오류 조건을 보고합니다. 이를 통해 카메라 애플리케이션은 연결 끊김, 사용 불가 또는 오작동하는 조명 장치와 같은 문제를 식별하고 그에 따라 대응할 수 있습니다.

모니터링 정보는 SLP 통신 채널을 통해 조명 장치에서 카메라로 전송됩니다.

추가 정보#