VisualApplets 최종 사용자 사용권 계약#
본 최종 사용자 라이선스 계약("계약")은 최종 사용자("고객")와 BASLER AG("BASLER") 간에 본 계약과 함께 제공되는 컴퓨터 소프트웨어 및 "온라인" 또는 전자 문서, 관련 미디어, 인쇄물("소프트웨어")을 포함하는 BASLER 소프트웨어 제품에 대해 체결하는 법적 계약입니다. 고객이 아래의 "동의" 버튼을 클릭하고 설치 프로세스를 완료하기 전이나 소프트웨어를 다운로드, 설치 또는 사용하기 전에 본 계약을 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다. "동의" 버튼을 클릭하거나 소프트웨어를 다운로드, 설치 또는 사용함으로써 고객은 본 계약의 조건에 동의하며 본 계약에 구속되는 데 동의하는 것입니다. 본 계약의 이용 약관에 동의하지 않는 경우 "취소" 버튼을 클릭하거나 소프트웨어를 다운로드, 설치 또는 사용하지 마십시오.
1. 제3자 제조업체의 소프트웨어. 본 계약의 조건에도 불구하고, 비독점적 BASLER 소프트웨어 또는 제3자가 오픈소스 라이선스로 제공하는 소프트웨어("제3자 소프트웨어")를 구성하는 소프트웨어의 전부 또는 일부는 해당 제3자 소프트웨어와 함께 제공되는 소프트웨어 라이선스 계약의 조건에 따라 고객에게 라이선스가 부여됩니다. 고객의 제3자 소프트웨어 사용은 전적으로 해당 라이선스의 조건에 준거합니다. 고객은 "VisualApplets Third-Party Licenses.html" 파일에서 라이선스 조건을 확인하거나 BASLER 지원팀에 문의할 수 있습니다. BASLER 소프트웨어에는 오픈소스 라이선스와 동일한 라이선스 계약으로 다른 모든 이에게 이를 제공하는 것을 조건으로 누구나 사용하고 수정할 수 있는 일부 오픈소스 소프트웨어 소스 코드가 포함되어 있습니다. 오픈소스 라이선스에 따라 라이선스가 부여된 구성요소의 원본 소스 코드가 필요한 경우 BASLER 지원팀에 문의해 주십시오.
2. 라이선스 부여. BASLER는 고객이 본 계약의 모든 조건을 준수하는 것을 조건으로 소프트웨어를 사용할 수 있는 일신전속적이고, 비독점적이며, 양도 불가능한 권리를 고객에게 부여합니다. 제3자에 대한 서브라이선스 및 배포를 포함하되 이에 국한되지 않는 소프트웨어의 양도는 허용되지 않습니다. 고객은 소프트웨어 또는 그 일부를 타인에게 대여, 임대, 서브라이선스 또는 대출할 수 없습니다.
3. 소프트웨어 및 소프트웨어 구성의 허용된 사용. 고객은 본 문서에 제공된 대로 소프트웨어를 설치하고 사용할 수 있습니다. 고객은 embedded VisualApplets에 적합한 BASLER 혹은 SILICON SOFTWARE GMBH 하드웨어 제품 또는 제3자 제품용 애플리케이션을 개발할 목적으로만 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 특히 여기에는 VisualApplets에서 하드웨어 플랫폼으로 나열된 제품만 포함됩니다.
각 소프트웨어 구성마다 서로 다른 권리, 의무 및 제한 사항이 적용됩니다. 소프트웨어를 설치하고 사용할 수 있는 고객의 권리는 다음과 같이 선택된 소프트웨어 구성에 따라 결정됩니다.
3.1 데모 버전. 개발자 라이선스 없이 소프트웨어를 시작하면 데모 모드로 진입하게 됩니다. 이 모드에서 소프트웨어를 사용할 수 있는 고객의 권리는 소프트웨어 평가 목적으로만 제한됩니다. 전술한 경우를 제외하고, 고객은 상업적 목적을 포함하되 이에 국한되지 않는 다른 어떤 목적으로도 소프트웨어를 사용할 수 없습니다. 특히 고객은 상업용 애플리케이션을 개발하기 위해 데모 모드를 사용할 수 없습니다.
3.2 개발 버전. 개발자 라이선스와 함께 소프트웨어를 시작하면 고객은 일정 기간 동안 DOCUMENTATION에 설명된 대로 소프트웨어의 기능을 사용할 수 있습니다. 개발 버전에는 적절한 라이선스가 저장된 Wibu CodeMeter 라이선스 동글이 필요합니다. 소프트웨어의 특정 메이저 버전 기간은 무제한입니다. 소프트웨어의 새로운 메이저 버전에는 새로운 개발자 라이선스가 필요합니다.
고객은 소프트웨어를 사용하여 상업적 애플리케이션을 포함한 파생물을 생성할 수 있습니다. 특히, 고객은 VisualApplets 또는 Embedded VisualApplets에 적합한 프레임그랩버 및 카메라용 FPGA 설계를 구축하기 위해 개발 버전을 사용할 수 있습니다.
4. 제한 사항. 고객은 본 계약에 명시된 경우를 제외하고 소프트웨어를 복사하거나 사용할 수 없습니다. 고객은 소프트웨어상의 소유권 고지나 라벨을 제거할 수 없습니다. 고객이 본 계약에 따라 제작이 허용된 사본에는 소프트웨어상에 및 소프트웨어 내부에 나타나는 것과 동일한 저작권 및기타 소유권 고지가 포함되어야 합니다. VisualApplets 또는 Embedded VisualApplets에 적합하지 않은 장치용 디바이스를 프로그래밍하거나 설계를 개발하기 위해 소프트웨어 또는 소프트웨어 사용으로 생성된 비트스트림을 사용할 수 있는 권리는 본 계약에 따라 부여되지 않습니다.
5. 리버스 엔지니어링 제한. 고객은 본 계약에서 명시적으로 허용된 경우를 제외하고는 소프트웨어를 수정, 개조, 리버스 엔지니어링, 디컴파일 또는 디스어셈블하거나, 소프트웨어의 소스 코드나 그에 포함된 알고리즘을 발견하려고 시도하거나, 소프트웨어로부터 파생 2차 저작물을 생성하지 않을 것에 동의합니다.
6. 소유권. 소프트웨어에 대한 모든 지식재산권은 BASLER 또는 그 공급업체의 소유이며 저작권법 및 국제 저작권 조약의 보호를 받습니다. 고객은 소프트웨어에서 제품 식별, 저작권 고지 또는 소유권 제한 사항을 제거할 수 없습니다.
7. 보증의 부인. 관련 법률이 허용하는 최대한의 범위 내에서 BASLER는 소프트웨어를 "있는 그대로" 제공합니다. BASLER는 소프트웨어의 작동성, 정확성, 완전성, 특정 목적への 적합성 및/또는 상업적 유용성에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다. 특히 BASLER는 기술 정보 및 기술 노하우의 적용, 사용 및/또는 기타 수행, 그리고/또는 소프트웨어를 사용하거나 이를 이용하여 제작된 물체, 장치 및/또는 프로세스로 인한 제3자 권리 침해에 대해 책임을 지지 않습니다.
8. 책임 제한.
8.1 고객은 오작동이 부상, 사망, 재산 또는 환경 피해를 초래할 수 있는 장치 또는 시스템에서 소프트웨어를 사용하거나 판매하는 것과 관련된 위험은 전적으로 자신에게 있음을 인정하며, 고객 또는 고객이 직간접적으로 소프트웨어를 공급한 당사자가 그러한 장치 또는 시스템에서 소프트웨어를 사용하여 발생한 손해로 인해 발생하는 모든 청구 또는 소송 결과로 BASLER에게 발생할 수 있는 모든 손실 및 손해(소송 비용 포함)로부터 BASLER를 면책하고 피해를 입히지 않음에 동의합니다.
8.2 BASLER, 그 법적 대리인 및 이행 보조자는 법적 근거에 관계없이, BASLER의 귀책사유로 인한 중대한 계약 의무(핵심 의무) 위반, 중과실 또는 고의로 인해 손해가 발생한 경우에만 손해 배상 책임을 집니다. 아래에 달리 명시되지 않는 한, 손해에 대한 그 어떠한 추가 책임도 명시적으로 배제됩니다.
8.3 본 제8.4조에 따라, 중과실이나 고의가 없는 상태에서 BASLER가 중대한 계약 의무를 위반하여 책임을 지는 경우, 해당 손해 배상 책임은 계약 체결 당시 BASLER가 예견할 수 있었던 손해로 제한됩니다.
8.4 BASLER는 간접적 또는 결과적 손해, 일실 이익, 사업 또는 상업적 기회의 손실, 영업권 또는 평판의 손실이나 손상에 대해 어떠한 경우에도 책임을 지지 않습니다.
8.5 BASLER는 모든 청구를 합산하여, 고객과의 AGREEMENT에 따라 BASLER가 실제로 수령한 대금 또는 1,000,000.00 EUR(백만 유로) 중 더 적은 금액을 초과하는 금액에 대해 어떠한 경우에도 책임을 지지 않습니다.
8.6 위에서 명시한 책임의 제한 또는 배제는 생명, 신체 또는 건강에 대한 과실로 인한 상해, 고의적 위법 행위, 또는 독일 제조물 책임법의 책임 규정에는 적용되지 않습니다.
9. 준거법 및 관할권. 본 계약은 국제물품매매계약에 관한 UN 협약(CISG)의 규정을 배제하고 독일 법률에 따라 체결되고 해석되는 것으로 간주합니다. 당사자 간의 모든 분쟁 또는 본 계약에 기반한 청구에 대해서는 함부르크 지방법원이 관할권을 가집니다. 어느 일방 당사자가 본 계약의 조항을 집행하지 않는다고 해서 향후 해당 조항이나 다른 조항의 집행을 포기하는 것으로 간주되지 않습니다. 고객은 본 계약이 형평법 법원에서 집행 가능하며, 고객이 본 계약의 조건을 위반할 경우 손해배상금 지급만으로는 적절한 구제를 받을 수 없으므로 BASLER가 그러한 위반 발생 시 금지 명령 구제 또는 기타 형평법적 구제를 받을 자격이 있음을 인정합니다. 또한 고객은 BASLER가 형평법적 구제를 구하기로 선택했다고 해서 법적 구제를 구하는 것이 배제되지 않는다는 데 동의합니다.
10. 일반 조항. 본 계약은 당사자 간의 합의에 대한 완전하고 독점적인 진술이며, 해당 주제와 관련하여 이전에 이루어진 모든 합의와 통신을 대체합니다. 본 계약은 당사자와 그 각각의 승계인 및 양수인에게 구속력이 있고 그들에게 이익이 되며, 양 당사자가 서서 서명한 서면 문서를 통하지 않고는 수정될 수 없습니다. 본 계약의 조항이 무효로 판정되는 경우, 문제가 되는 조항은 집행 가능하도록 수정되어 완전히 집행되며 본 계약의 나머지 부분은 완전한 효력을 유지합니다.