콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

주의사항 및 청소 (Basler 조명)#

Basler 조명을 사용하기 전에 이 항목의 정보를 주의 깊게 읽으십시오.

Precautions#

경고 – 감전 및 화재 위험

승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용하면 감전이나 화재 또는 둘 다 발생할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

  • SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 요구 사항 또는 ES1(Electrical Source 1) 및 PS2(Power Source 2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
  • 자체 전원 허브 또는 전원 공급 장비를 사용하는 경우 위의 요구 사항을 충족해야 합니다.
경고 – 눈 부상 위험

조명을 직접 바라보면 눈에 부상을 입을 수 있습니다.

  • 조명을 직접 바라보지 마십시오.
  • 유지보수 작업 전에는 반드시 조명을 꺼야 합니다.
  • SWIR 조명을 사용할 때는 적절한 보안경을 착용해야 합니다.
  • 자외선(UV) 방사: UV 조명을 사용할 때는 항상 적절한 UV 보안경을 사용하십시오. 램프 및 램프 시스템의 광생물학적 안전성을 규정하는 DIN EN 62471에 따라 UV 조명은 위험 군 3(RG3)으로 분류됩니다. 즉, UV 조명은 짧은 노출로도 급성 피해를 입힐 수 있는 고위험군이므로 엄격한 안전 수칙이 필요합니다.
    보호를 위해 UV LED 조명을 직접 바라보지 말고 피부가 UV 방사에 지속적으로 노출되지 않도록 하십시오.
경고 – 화재 위험
  • 방열이 불충분하거나 과도한 듀티 사이클로 스트로브 모드에서 조명을 작동할 경우 표면 온도가 60 °C(140 °F) 이상으로 상승할 수 있습니다. 이는 화재의 원인이 될 수 있습니다.

  • 충분한 방열을 확보하십시오. 이를 위해 조명은 열전도가 잘 되도록 설치해야 합니다.

  • 조명은 항상 인화성 물질로부터 멀리 두십시오.
주의 – 지정된 범위를 벗어난 전압은 조명을 손상시킬 수 있습니다.

전기적 사양을 초과하면 조명이 파손되거나 LED의 수명이 크게 단축될 수 있습니다.

주의 – 잘못된 사용법은 조명을 손상시킬 수 있습니다.
  • 조명은 실내에서만 사용하십시오.

  • 설치 또는 작동 중 조명에 기계적인 스트레스가 가해지지 않도록 하십시오. 스트레스가 가해지면 빛이 고르지 않게 방출될 수 있습니다.

  • 설치 시 케이블은 손으로 단단히 조이고 너무 꽉 조이지 마십시오.

조명 청소#

주의 – 부적절한 세척제를 사용하면 조명이 손상될 수 있습니다.
  • 부적절한 세척제를 사용하면 조명 표면의 변색이나 변질이 발생할 수 있습니다.

  • 조명은 일반 유리 세정제와 부드러운 청소용 천으로만 닦으십시오.