콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

장착 안내 (Basler Camera Lights)#

이 항목에서는 시스템에 Basler Camera Lights을(를) 장착하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.

모든 Basler Camera Lights에는 다양한 장착 구멍이 있어, 요구 사항에 맞게 조명 위치를 최대한 유연하게 배치할 수 있습니다.

조명 장착#

모든 Basler Camera Lights에는 시스템에 조명을 장착하기 위한 장착 구멍이 마련되어 있습니다.

바 조명#

Basler Camera Bar Lights의 장착 구멍은 조명의 뒷면과 측면에 있습니다. 조명의 크기에 따라 뒷면에 다음과 같은 장착 구멍을 사용할 수 있습니다.

각 측면에는 M3 x 5 장착 구멍이 있습니다. 조명 전면에 있는 2 x M2 x 6 장착 구멍은 추가 액세서리를 장착할 수 있는 공간을 제공합니다.

Basler는 조명 각도를 조절하기 위한 특수 브래킷(주문 번호: 2200000693)도 제공합니다.

다음 이미지는 Bar Light BCL-100X15x을(를) 보여줍니다.

Bar Light 장착 구멍

링 조명#

모든 Basler Camera Ring Lights의 뒷면에는 4 x M3 장착 구멍이 있습니다.

Ring Light 장착 구멍

백라이트#

모든 Basler Camera Backlights에는 백라이트 발광부 옆에 4개의 장착 구멍이 있습니다.

Backlight 장착 구멍

투광 조명#

모든 Basler Camera Floodlights의 뒷면에는 M6 DIN 레일이 장착되어 있습니다.

Floodlight 장착 구멍

컨트롤러 장착#

모든 Basler Camera Lights의 컨트롤러는 각 측면에 M2 DIN 레일이 있어 컨트롤러를 설치할 수 있습니다.

컨트롤러 Basler Camera Lights