콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

외부 컨트롤러를 사용한 Basler Light 작동#

SLP 기능이 없는 Light Controller를 사용하는 기존 시스템에 ILC(intelligent light control) 기능이 포함된 Basler Light를 통합할 때는 외부 컨트롤러를 사용하세요. 이 경우 Light는 External Control Mode로만 작동할 수 있습니다.

외부 컨트롤러를 사용하는 경우 Basler Light는 다음 제어 모드만 지원합니다:
External Control Mode

External Control Mode에서는 외부 LED 컨트롤러가 Light에 공급되는 전류를 직접 제어합니다.

이 항목에서는 외부 LED 컨트롤러를 사용하여 외부 제어 모드에서 Basler Light를 작동하기 위한 배선 및 샘플 회로도를 설명합니다. 기타 Light 제어 모드에 대해서는 내부 컨트롤러를 사용한 Basler Light 작동 항목을 참조하세요.

정보

조명 모델의 전기적 사양은 해당 조명 제품 항목을 참조하십시오.

주의 – 컨트롤러에서 잘못된 전류 값을 설정하면 Light가 파손될 수 있습니다.

Light 항목의 전기적 사양 표에 설명된 대로 최대 전류와 듀티 사이클을 구성해야 합니다.

경고 – 감전 위험

전원 장치가 켜진 상태에서 Basler Light를 연결하면 감전, 화재 또는 Light 파손을 초래할 수 있습니다. Basler Light를 연결하기 전에 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.

I/O 커넥터 핀 배열(External Control Mode)#

참고 – 핀을 잘못 연결하면 조명이 파손될 수 있습니다.

아래 표에 설명된 대로 핀을 연결해야 합니다. 잘못된 배선은 Light를 손상시킬 수 있습니다.

핀 외부 컨트롤러
(ILC 제외)
외부 컨트롤러
(ILC 포함)
Cable M8, Axial용 와이어 색상
주문 번호: 2200000898, 2200000899, 2200000900
1 Not connected LED (+) Brown
2 LED (+) LED (-) 흰색
3 (Signal) Not connected Not connected Blue
4 Ground / LED (-) Not connected 블랙
5 (M12 전용) 사용되지 않음 사용되지 않음 -

핀 5는 5핀 M12 커넥터가 장착된 SWIR 및 UV Light에서만 사용됩니다.

정보

intelligent light control(ILC)이 없는 Basler Light에 대한 정보를 확인하려면 여기를 클릭하여 Basler 제품 문서의 오프라인 릴리스 버전을 다운로드하세요.

정보

Basler Light를 카메라 모델에 연결하는 방법에 대한 정보를 찾으려면 카메라 항목을 참조하세요. 카메라 항목은 Area Scan Cameras 및 Line Scan Cameras 섹션에서 찾을 수 있습니다. 카메라 항목의 "Physical Interface" 섹션에는 총 I/O 라인 수, 라인 형식(opto-coupled 또는 GPIO) 및 핀 할당이 설명되어 있습니다.

회로도#

ILC가 포함된 Light 연결#

다음 다이어그램은 ILC(Intelligent Light Control)가 탑재된 Basler Light와 외부 컨트롤러를 사용할 때의 전형적인 예시 회로를 보여줍니다.

외부 컨트롤러를 사용한 작동