콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

PGI Feature Set (CXP Interface Cards)#

PGI feature set을 사용하면 이미지의 Quality를 최적화할 수 있습니다.

PGI feature set의 주된 목적은 인간의 시각 요구사항에 맞게 이미지를 최적화하는 것입니다. 최대 4가지 이미지 최적화 프로세스를 결합합니다.

기능 사용법#

작동 원리#

Applet에 따라 다음 이미지 최적화 중 일부가 수행됩니다:

Noise Reduction#

Noise Reduction("디노이징"이라고도 함)은 이미지의 밝기 또는 색상 정보에 있는 무작위 변동을 줄여줍니다.

Improved Sharpness#

이 최적화는 이미지의 선명도를 높여줍니다. 선명도가 높을수록 이미지 객체의 윤곽이 더 뚜렷해집니다. 이는 카메라가 숫자나 문자를 정확하게 식별해야 하는 애플리케이션에서 특히 유용합니다.

5×5 Debayering#

5×5 debayering("디모자이킹"이라고도 함)은 센서의 5×5 픽셀 영역에서 색상 보간을 수행하므로, 카메라가 다른 곳에서 사용하는 "단순한" 2×2 debayering보다 더 정교합니다.

Color Anti-Aliasing#

선명한 가장자리나 높은 공간 주파수를 가진 이미지 영역에서 발생하는 색상 오류는 debayering 알고리즘의 흔한 부작용입니다. 색상이 없는 구조물조차 갑자기 색상이 있는 것처럼 보일 수 있습니다. Color anti-aliasing 최적화는 이러한 변색을 분석하고 교정합니다.

PGI 이미지 최적화에 대한 자세한 내용은 Better Image Quality with Basler PGI 백서를 참조하십시오.

PGI Feature Set 활성화#

이 기능의 구현은 applet 및 frame grabber / interface card에 따라 다를 수 있습니다:

CXP-12 Frame Grabber / Interface cards의 Enhanced Applets#

Basler frame grabber에서 PGI 이미지 최적화를 활성화하려면:

  • Performing Debayering on the Interface Card/Frame Grabber 에 설명된 대로 카메라가 Bayer 모드에 있고 frame grabber에서 debayering이 수행되는지 확인하십시오.

  • 다음 매개변수 중 어느 하나라도 기본값이 아니고 frame grabber를 사용하여 이미지의 debayering을 수행하는 경우, PGI 이미지 최적화가 자동으로 활성화됩니다:

    • NoiseReduction
    • SharpnessEnhancement

PGI Image Optimizations 설정#

PGI feature set을 활성화한 후, 개별 이미지 최적화 프로세스를 구성할 수 있습니다.

사용 가능한 이미지 최적화와 구성 가능한 항목은 applet 및 frame grabber / interface card에 따라 다릅니다.

Noise Reduction 구성#

카메라에서 이 최적화를 설정할 수 있는 경우, 다음 매개변수를 설정하여 NoiseReduction 원하는 Noise Reduction을 지정하십시오. 매개변수 값이 높을수록 더 많은 Noise Reduction이 적용됩니다.

이 최적화를 설정할 수 없는 경우, Noise Reduction이 자동으로 적용됩니다.

Noise Reduction은 Improved Sharpness과 함께 사용할 때 가장 좋습니다. 매개변수 값을 너무 높게 설정하면 이미지의 미세한 구조가 흐려지거나 사라질 수 있습니다.

Improved Sharpness 구성#

카메라에서 이 최적화를 설정할 수 있는 경우, 다음 매개변수를 설정하여 SharpnessEnhancement 매개변수를 사용하여 원하는 선명도 수준을 지정할 수 있습니다. 매개변수 값이 높을수록 더 강한 선명화가 적용됩니다.

이 최적화를 설정할 수 없는 경우, 선명도가 자동으로 향상됩니다.

대부분의 경우 낮은 매개변수 값으로 설정하고 Noise Reduction을 동시에 사용할 때 가장 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

5×5 Debayering 구성#

PGI 기능 세트가 활성화되면 5×5 debayering이 자동으로 수행됩니다. 이 최적화는 사용자가 설정할 수 없습니다.

Color Anti-Aliasing 구성#

PGI 기능 세트가 활성화되면 Color anti-aliasing이 자동으로 수행됩니다. 이 최적화는 사용자가 설정할 수 없습니다.