콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

하드웨어 설치(USB Interface Cards)#

이 항목에서는 Basler USB Interface Card 설치 방법에 대해 설명합니다.

설치#

경고 – 감전 위험

컴퓨터가 전원에 연결된 상태에서 인터페이스 카드를 설치하면 감전될 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

  • 인터페이스 카드를 설치하기 전에 컴퓨터와 연결된 장치의 전원을 끄고 컴퓨터에서 모든 전원 케이블을 뽑으십시오.
  • 전원을 켜기 전에 컴퓨터 케이스를 닫으십시오.
주의 – 정전기 방스로 인해 전자 부품이 손상될 수 있습니다.
  • 인터페이스 카드를 만지기 전에 금속 수도꼭지 등을 만져 몸의 정전기를 접지로 방전시키십시오.
  • 설치하는 동안 정전기 방지 손목 스트랩을 착용하는 등의 방법으로 적절한 접지 상태를 유지해야 합니다.

Basler USB Interface Card를 설치하려면:

  1. 호스트 컴퓨터가 종료되어 있고 전원 콘센트에서 플러그가 뽑혀 있는지 확인합니다.
  2. 컴퓨터 케이스를 엽니다.
  3. 인터페이스 카드에 적합한 PCIe 슬롯이 있는지 확인합니다. 빈 슬롯이 없으면 적절한 어댑터를 사용하세요.
  4. 빈 PCIe 슬롯의 금속 베이 커버를 제거합니다. 베이를 고정하고 있는 나사를 풀고 케이스에서 들어 올려 나사를 따로 보관합니다.
  5. 인터페이스 카드의 브래킷을 잡고 일치하는 슬롯에 삽입합니다.
  6. 4단계에서 제거한 나사를 사용하여 인터페이스 카드의 브래킷을 고정합니다.

    정보

    일반적으로 PCIe를 통해 USB 인터페이스 카드를 연결하면 Basler USB 카메라를 작동하는 데 충분한 전력이 공급됩니다. PCIe 인터페이스가 충분한 전력을 공급하지 못하는 경우 SATA 전원 슬롯을 통해 전원을 공급하십시오. SATA 전원 슬롯은 Basler USB Interface Card, 1HC, 10G, 2 Port에서 제공되지 않습니다.

  7. 컴퓨터 케이스를 닫습니다.

  8. 컴퓨터의 전원 케이블을 연결합니다.