콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

하드웨어 설치 (GigE 인터페이스 카드)#

이 항목에서는 Basler GigE 인터페이스 카드를 설치하는 방법을 설명합니다.

설치#

경고 – 감전 위험

컴퓨터가 전원에 연결된 상태에서 인터페이스 카드를 설치하면 감전될 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

  • 인터페이스 카드를 설치하기 전에 컴퓨터와 연결된 장치의 전원을 끄고 컴퓨터에서 모든 전원 케이블을 뽑으십시오.
  • 전원을 켜기 전에 컴퓨터 케이스를 닫으십시오.
주의 – 정전기 방스로 인해 전자 부품이 손상될 수 있습니다.
  • 인터페이스 카드를 만지기 전에 금속 수도꼭지 등을 만져 몸의 정전기를 접지로 방전시키십시오.
  • 설치하는 동안 정전기 방지 손목 스트랩을 착용하는 등의 방법으로 적절한 접지 상태를 유지해야 합니다.

Basler GigE 인터페이스 카드를 설치하려면:

  1. 호스트 컴퓨터의 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑았는지 확인하십시오.
  2. 컴퓨터 케이스를 열어주세요.
  3. 인터페이스 카드에 적합한 PCIe 슬롯이 있는지 확인하십시오. 사용 가능한 슬롯이 없는 경우, 적합한 어댑터를 사용하십시오.
  4. PCIe 슬롯이 비어 있는 위치의 금속 베이 커버를 제거하십시오. 이를 위해 베이를 고정하고 있는 나사를 풀고 케이스에서 들어 올려 빼내십시오. 나사는 따로 보관하십시오.
  5. 인터페이스 카드를 브라켓을 잡고, 해당 슬롯에 삽입하십시오.
  6. 4단계에서 제거한 나사를 사용하여 인터페이스 카드의 브래킷을 고정하십시오.

    정보

    인터페이스 카드를 PoE 전원 공급 장치에 연결하기 위해, 인터페이스 카드에는 Molex 8981 시리즈의 4핀 5.25인치 Molex 커넥터가 장착되어 있습니다.

  7. 컴퓨터 케이스를 닫으세요.

  8. 컴퓨터의 전원 케이블을 연결하십시오.