Copy Deployment를 통한 Framegrabber SDK 설치#
복사를 통해 Framegrabber SDK를 배포하는 경우 Framegrabber SDK의 모든 기능과 툴을 사용할 수 없으므로 주의하십시오.
사전 요구 사항#
- Framegrabber SDK를 설치하려면 관리자 권한이 있는 PC가 필요합니다. 이 지침에서는 이 PC를 소스 PC라고 합니다.
- Basler 웹사이트에서 Basler Framegrabber SDK를 다운로드하여 소스 PC에 설치합니다.
- 소스 PC에서 Framegrabber SDK 기반 응용 프로그램을 실행하지 않으려면 설치 중에 모든 옵션을 선택 해제할 수 있습니다. 이렇게 하면 드라이버가 설치되는 것을 방지하고 환경 변수나 레지스트리가 수정되지 않습니다.
- 파일 복사 배포를 위한 파일만 준비하는 중이므로, Framegrabber SDK 설치 후 소스 PC를 재부팅하라는 메시지는 무시해도 됩니다.
- The installation folder into which you have installed the Framegrabber SDK, is called <SDKRoot> in the following instructions.
- Microsoft에서 Visual Studio 2015, 2017, 2019 또는 2022용 MSVC Redistributable Package를 다운로드하여 소스 PC에 설치합니다.
- 파일 복사 배포를 위한 파일만 준비하는 중이므로, Visual Code 설치 후 소스 PC를 재부팅하라는 메시지는 무시해도 됩니다.
-
소스 PC에서 복사 배포를 위해 다음과 같은 폴더 구조를 생성합니다.
FramegrabberSDK ├───bin ├───dll ├───drivers └───lib
This folder structure is called SDK package in the following instructions. Its root folder FramegrabberSDK is called <packageRoot>.
패키지 생성#
패키지의 필수 구성 요소 생성#
이 섹션에서는 사용하는 프레임 그래버에 관계없이 항상 필요한 필수 부품, 즉 Framegrabber SDK의 핵심 부분을 복사하는 방법을 설명합니다.
-
Copy the following files from <SDKRoot> into the corresponding folder inside <packageRoot>:
<SDKRoot> └───bin ├───fglib5.dll ├───siso_hal.dll ├───siso_hw.dll ├───haprt.dll ├───iolibrt.dll └───logging-context.dll -
다음 위치에서 다음 파일들을 복사합니다. C:\Windows\system32 (으)로
\bin :Windows └───system32 ├───vcruntime140.dll ├───vcruntime140_1.dll └───msvcp140.dll
프레임 래버 지원 추가#
mE5 Marathon#
-
Copy the following folders and files from <SDKRoot> to the corresponding folders in <packageRoot>:
<SDKRoot> ├───bin | └───GrabberFirmwareFlasher.exe ├───drivers | └───me5 │ ├───me5.cat │ ├───me5.inf │ ├───me5.sys │ └───WdfCoInstaller01009.dll └───lib └───siso_hw_me5.dll -
Copy the applet folders and files for your application from <SDKRoot>\dll\<board-type> to the corresponding folders in <packageRoot>:
<SDKRoot> └───dll ├───mE5-MA-ACL ├───mE5-MA-ACX-DP ├───mE5-MA-ACX-QP ├───mE5-MA-ACX-SP ├───mE5-MA-VCL ├───mE5-MA-VCLx └───mE5-MA-VCX-QP -
Optionally: Copy your applets designed with VisualApplets to <packageRoot>\Hardware Applets<board-type>.
imaFlex / imaWorx / Interface Cards#
-
Copy the following folders and files from <SDKRoot> to the corresponding folders in <packageRoot>:
<SDKRoot> ├───bin | └───GrabberFirmwareUpdater.exe ├───drivers | └───me6 │ ├───basler_ic.cat │ ├───basler_ic.inf │ ├───basler_ic.sys │ └───WdfCoInstaller01009.dll └───lib └───siso_hw_me6.dll -
애플리케이션용 앱릿 폴더 및 파일을 다음 위치에서 복사합니다.
\dll<board-type> to the corresponding folders in <packageRoot>:<SDKRoot> └───dll ├───CXP12-IC-1C │ ├───S1.1 │ └───S1.2 ├───CXP12-IC-2C │ └───S1.0 ├───CXP12-IC-4C │ └───S1.0 ├───iF-CXP12-P │ └───S1.1 ├───iF-CXP12-Q │ └───S2.0 └───iW-CXP12-Q └───S1.0 -
Optionally: Copy your applets designed with VisualApplets to <packageRoot>\Hardware Applets<board-type>
카메라 프로토콜 지원 추가#
CoaXPress#
If you use a CoaXPress frame grabber in your project, copy the following files from <SDKRoot> to the corresponding folders in <packageRoot>:
<SDKRoot>
└───bin
├───GCBase_MD_VC141_v3_1_Basler_pylon_v3.dll
├───GenApi_MD_VC141_v3_1_Basler_pylon_v3.dll
├───Log_MD_VC141_v3_1_Basler_pylon_v3.dll
├───MathParser_MD_VC141_v3_1_Basler_pylon_v3.dll
├───NodeMapData_MD_VC141_v3_1_Basler_pylon_v3.dll
├───siso_genicam.dll
└───XmlParser_MD_VC141_v3_1_Basler_pylon_v3.dll
Camera Link#
If you use a Camera Link frame grabber in your project, copy the following files from <SDKRoot> to the corresponding folders in <packageRoot>:
<SDKRoot>
└───bin
├───clsersis.dll
└───clshell.exe
GenTL#
-
To use the GenTL producer, copy the following files from <SDKRoot> to the corresponding folders in <packageRoot>:
<SDKRoot> └───bin ├───GCBase_MD_VC141_v3_1_Basler_pylon_v3.dll ├───GenApi_MD_VC141_v3_1_Basler_pylon_v3.dll ├───Log_MD_VC141_v3_1_Basler_pylon_v3.dll ├───MathParser_MD_VC141_v3_1_Basler_pylon_v3.dll ├───NodeMapData_MD_VC141_v3_1_Basler_pylon_v3.dll └───XmlParser_MD_VC141_v3_1_Basler_pylon_v3.dll -
To use the CXP GenTL producer, copy the following files from <SDKRoot> to the corresponding folders in <packageRoot>:
<SDKRoot> └───bin ├───ProducerCXP.cti └───siso_genicam.dll -
To use the Camera Link GenTL producer, copy the following files from <SDKRoot> to the corresponding folders in <packageRoot>:
<SDKRoot> └───bin ├───BaslerCLProtocol.dll ├───CLAllSerial_MD_VC141_v3_1_Basler_pylon_v3.dll ├───CLProtocol_MD_VC141_v3_1_Basler_pylon_v3.dll ├───clsercom.dll ├───clsersis.dll ├───GenCP_MD_VC141_v3_1_Basler_pylon_v3.dll └───ProducerCL.cti
도구 추가#
gpioTool#
If you want to use the gpioTool in your project, copy the following files from <SDKRoot> to the corresponding folders in <packageRoot>:
<SDKRoot>
└───bin
├───siso_auxport.dll
└───gpioTool.exe
로깅#
To get logging output from a running Framegrabber SDK application, e.g. in log files or by attaching the pylon Event Logger, copy the following files from <SDKRoot> to the corresponding folders in <packageRoot>:
<SDKRoot>
└───bin
├───common-logging-dispatcher.dll
├───common-logging-log4cpp.dll
├───BaslerFgSdkLogging.properties
├───GCBase_MD_VC141_v3_1_Basler_pylon_v3.dll
├───Log_MD_VC141_v3_1_Basler_pylon_v3.dll
└───log4cpp_MD_VC141_v3_1_Basler_pylon_v3.dll
마지막 두 라이브러리의 경우 버전 접미사(예: _v3)가 배포할 Framegrabber SDK의 버전에 따라 다를 수 있거나 생략될 수 있습니다.
로깅 구성에 대한 자세한 내용은 Log Message System을 참조하십시오.
Cognex VisionPro#
Basler 프레임 그래버를 Cognex VisionPro와 함께 사용하려면 다음 지침을 따르십시오.
- Framegrabber Runtime 5.7을 다운로드하여 소스 PC에 설치합니다.
- 설치 프로그램을 실행할 때 다음 옵션을 선택하거나 선택 해제해야 합니다.
- Select Components 대화 상자에서 Cognex Adapter를 선택합니다.
- 다음에서 추가 작업 선택 대화 상자:
- Update Device Drivers와 Update Environment Variables의 선택을 해제합니다.
- 레지스트리가 수정되지 않았는지 확인합니다.
- Select Start Menu Folder 대화 상자에서 Don't create a start menu folder를 선택합니다.
- Select Additional Tasks 대화 상자에서 Desktop icon, Activate Virtual COM Port, Always Run COMWrapper Autorun at System Start의 선택을 해제합니다.
- Copy the file SisoCognexAdapter.dll from the bin folder of the Runtime 5.7 installation to <packageRoot>\bin.
패키지 배포#
필수 요소 배포#
복사된 버전의 Framegrabber SDK를 타겟 PC에 배포하려면:
- SDK 패키지를 타겟 PC로 복사합니다.
- Framegrabber SDK의 드라이버를 설치합니다.
- 환경 변수를 설정합니다.
BASLER_FG_SDK_DIRto the full path of the <packageRoot> folder. - SDK 패키지의 bin 폴더를 다음 항목에 추가합니다.
PATH환경 변수.
Cognex VisionPro Adapter 배포#
대상 PC에서 Cognex VisionPro Adapter를 사용하려면 Cognex VisionPro Adapter 설명서의 Installing the Adapter Manually 단원을 따르세요.