콘텐츠로 건너뛰기

카메라 연결#

이 항목에서는 Basler 프레임 그래버와 함께 작동하도록 카메라를 설정하는 방법을 설명합니다.

안전 정보#

경고 – 레이저 안전 지침 레이저 안전

부상을 방지하려면 항상 다음 안전 지침을 따르십시오.

광섬유 연결 부위에서는 적외선 영역의 레이저 방사가 방출됩니다. 레이저 방사는 눈에 보이지 않으며 직접 노출될 경우 눈에 손상을 줄 수 있습니다. 개방된 섬유 끝부분이나 활성화된 광 포트를 절대 들여다보지 마십시오. 설치, 유지 관리 또는 청소 작업을 수행하기 전에 연결을 해제하거나 안전하게 종료하십시오. 광섬유 찌꺼기는 주의해서 폐기하십시오.

CoaXPress-over-Fiber (CoF) 카메라를 프레임 그래버에 연결#

CoF 카메라를 CoF 프레임 그래버에 연결하는 작업 흐름은 다음과 같습니다.

  1. 트랜시버 모듈이 부착된 광섬유 케이블을 사용하여 카메라를 프레임 grabber에 연결합니다.
  2. 카메라에 전원 공급장치를 연결하십시오.
  3. 인코더를 GPIO 라인에 연결합니다(예: 위상 A를 라인 2에, 위상 B를 라인 3에 연결, Encoder Control 참조).

요구 사항#

카메라를 CoF 프레임 그래버에 연결하려면 다음 하드웨어가 필요합니다.

QSFP28 모듈을 광케이블에 연결#

경고 – 레이저 안전 지침 레이저 안전

부상을 방지하려면 항상 다음 안전 지침을 따르십시오.

광섬유 연결 부위에서는 적외선 영역의 레이저 방사가 방출됩니다. 레이저 방사는 눈에 보이지 않으며 직접 노출될 경우 눈에 손상을 줄 수 있습니다. 개방된 섬유 끝부분이나 활성화된 광 포트를 절대 들여다보지 마십시오. 설치, 유지 관리 또는 청소 작업을 수행하기 전에 연결을 해제하거나 안전하게 종료하십시오. 광섬유 찌꺼기는 주의해서 폐기하십시오.

정보

QSFP28 광섬유 모듈은 삽입 횟수가 제한되어 있습니다. 일반적인 값은 500회입니다. 이 값을 초과하면 모듈을 교체해야 합니다.

정보

MPO 커넥터의 체결 횟수에는 제한이 있습니다. 일반적인 값은 50회입니다. 이 값을 초과하면 케이블을 교체해야 합니다.

광섬유 커넥터는 일반적인 산업용 전기 커넥터와는 다른 표준을 따릅니다. 중요한 점 중 하나는 결합하기 전에 항상 올바르게 청소해야 한다는 것입니다. 광섬유 단면에 먼지나 오염 물질이 있으면 커넥터가 쉽게 손상될 수 있으며, 이는 성능과 수명에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

광섬유 케이블이 트랜시버 모듈에 영구적으로 부착되지 않은 케이블을 사용하는 경우 다음을 수행하십시오.

  1. 적절한 도구를 사용하여 QSFP28 모듈의 광섬유 포트를 청소하십시오.
  2. 적절한 도구를 사용하여 광섬유 케이블을 청소하십시오.
  3. 광섬유 케이블을 QSFP28 모듈에 삽입하십시오.

Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F 및 Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m 연결됨

imaFlex 2 Dual 100 커넥터#

imaFlex 2 Dual 100 커넥터

카메라에 올바른 포트 연결#

카메라 연결

정보

Basler에서는 다음과 같은 포트 순서를 권장합니다:

  • CoF LED 신호 전달의 모든 기능을 사용하려면 카메라의 QSFP28 모듈을 프레임 그래버의 C0 커넥터(QSFP28 모듈이 있음)에 연결하십시오. C0 커넥터에는 4개의 LED가 있는 반면 C1 커넥터에는 1개의 LED만 있습니다.
  • 마스터-슬레이브 토폴로지의 경우, 마스터 프레임 grabber의 C1 포트를 슬레이브 프레임 grabber의 C0 포트에 연결합니다(둘 다 각자의 QSFP28 모듈을 통해 연결).

마스터 슬레이브 토폴로지의 포트

프레임 그래버는 일반적으로 매우 유연하여 카메라를 C1에 연결하고 데이터 포워딩 연결을 C0에 연결할 수도 있습니다. 강제되는 고정된 순서는 없으며, 사용자의 필요에 따라 커넥터를 선택할 수 있습니다. 그러나 FPGA 프로세서의 applet은 선택한 상호 연결과 일치해야 합니다. imaFlex 2 Dual 100의 기본 라인 스캔 applet은 카메라를 C0 커넥터에 연결해야 합니다.

정보

광섬유 연결이 작동하려면 카메라와 프레임 grabber 모두에 전원이 공급되어야 합니다. 프레임 grabber는 주로 8핀 전원 플러그를 통해 전원을 공급받습니다. PC 전원이 켜져 있지 않고 PC가 전원 공급 장치와 분리되어 있을 때 전원 공급 장치 커넥터를 상호 연결해야 합니다.

QSFP28 및 MPO 커넥터는 핫플러그를 지원합니다.

CoaXPress-over-Fiber 프레임 그래버에 연결된 TDI 카메라

CoaXPress 카메라를 프레임 그래버에 연결#

이 지침은 모든 CoaXPress 프레임 grabber에 적용됩니다.

카메라를 프레임 그래버에 연결하려면:

  1. 카메라의 케이블을 CoaXPress 프레임 grabber의 슬롯 브래킷에 있는 CoaXPress 커넥터(포트 CXP 1, CXP 2, CXP 3, CXP 4, CXP 5)에 연결합니다.
  2. CoaXPress 케이블을 카메라의 해당 커넥터에 연결하십시오.

    포트 번호 CXP 프레임 그래버

정보

Basler에서는 다음과 같은 포트 순서를 권장합니다:

  • 카메라 커넥터 1을 프레임 그래버의 port CXP 1에 연결하고 그에 따라 진행하여

    • 카메라 커넥터 2를 프레임 grabber 포트 CXP 2에 연결(사용 가능한 경우),
    • 카메라 커넥터 3을 프레임 그래버 port CXP 3에 연결하고(사용 가능한 경우)
    • 카메라 커넥터 4를 프레임 grabber 포트 CXP 4에 연결(사용 가능한 경우),
    • 카메라 커넥터 5를 프레임 그래버 port CXP 5에 연결합니다(사용 가능한 경우).
  • 카메라 커넥터 2를 프레임 grabber 포트 CXP 2에 연결합니다(사용 가능한 경우).

  • 카메라 커넥터 3을 프레임 그래버 port CXP 3에 연결하십시오(사용 가능한 경우).
  • 카메라 커넥터 4를 프레임 grabber 포트 CXP 4에 연결합니다(사용 가능한 경우).
  • 카메라 커넥터 5를 프레임 그래버 port CXP 5에 연결하십시오(사용 가능한 경우).

정보

CoaXPress는 항상 Power Over 기능을 지원하므로, 카메라는 CXP 케이블을 통해 전원을 공급받습니다.

프레임 그래버를 통해 카메라에 전원을 공급하려는 경우, 프레임 그래버에는 컴퓨터 전원 공급장치에 대한 추가 연결이 필요합니다.

카메라가 연결되면 카메라의 녹색 깜빡이는 LED는 카메라에 전원이 공급되고 있음을 나타냅니다.

카메라의 LED가 깜박이지 않으면 수형 전원 커넥터가 컴퓨터 전원 공급장치에 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.

카메라 전원 커넥터

전원 커넥터가 연결되어 있지 않은 경우:

  1. 컴퓨터를 종료합니다.
  2. 컴퓨터의 전원 플러그를 뽑으십시오.
  3. 암 커넥터를 프레임 그래버에 연결합니다. 컴퓨터가 일치하는 전원 공급 장치를 제공하지 않는 경우 적절한 어댑터를 사용하십시오.
  4. 컴퓨터를 다시 연결하고 부팅합니다.
  5. 프레임 grabber가 카메라에 전원을 공급하지 않거나 카메라가 Power Over 기능을 사용하지 않는 경우, 카메라에 전원을 공급하십시오.
  6. 시스템의 모든 카메라를 연결하려면 위의 단계를 반복하십시오.

카메라를 구성하려면 microDisplay X 툴을 엽니다. microDisplay X를 통한 카메라 구성 방법은 microDisplay X User's Manual에서 확인할 수 있습니다.

이 지침은 모든 Camera Link 프레임 그래버에 적용됩니다.

카메라를 프레임 그래버에 연결하려면:

  1. 카메라의 Camera Link 케이블을 Camera Link 프레임 grabber의 슬롯 브래킷에 있는 커넥터에 연결합니다.
  2. Camera Link 케이블을 카메라의 해당 커넥터에 꽂습니다.
  3. 해당하는 경우: 카메라가 PoCL(Power Over Camera Link)을 지원하지 않는 경우, 반드시 PoCL을 비활성화하고 카메라를 전원 공급 장치에 연결하세요.

PoCL 지원 활성화/비활성화#

앱릿 세트 버전 2.0(이상)의 앱릿 또는 VisualApplets 3.0.6(이상)으로 생성한 개별 앱릿을 실행 중인 경우 PoCL 지원은 기본적으로 비활성화됩니다.

PoCL 지원을 활성화 또는 비활성화하려면 Enabling PoCL Support를 참조하세요.