VisualApplets Tcl 콘솔#
VisualApplets 에서 Tcl 콘솔 을 열려면:
-
‘창’ 메뉴에서 ‘Dock’ Windows 을 차례로 선택한 다음 ‘Tcl 콘솔’을 선택합니다.

VisualApplets 프로그램 창 하단에 Tcl 콘솔이 바로 열립니다:

Tcl 콘솔 사용법#
VisualApplets 에서 Tcl 콘솔 을 사용하려면:
-
‘창’ 메뉴에서 ‘Dock’ Windows 을 차례로 선택한 다음 ‘Tcl 콘솔’을 선택합니다.

-
'Tcl 명령' 필드에 Tcl 명령을 입력하십시오.
-
Return 키를 눌러 명령을 실행하십시오. 위의 스크롤 가능한 창(Tcl 콘솔)에는 사용자가 입력한 모든 명령이 표시되며, 명령이 정상적으로 실행되었는지 여부와 실행되지 않은 경우 해당 오류 메시지도 함께 표시됩니다. Tcl 콘솔에는 디자인 생성을 위해 사용자가 입력한 모든 명령(GUI 옵션, 키 입력 또는 Tcl을 통해 입력한 명령)이 나열됩니다.
Tcl을 통해 입력한 명령어는 앞쪽에 “>” 기호가 붙어 표시됩니다.
오류는 빨간색으로 강조 표시됩니다.

-
Tcl 콘솔을 사용하여 명령어 및 그 구문에 대한 정보를 확인하세요. VisualApplets 의 GUI 옵션(클릭, 드래그 앤 드롭, 키 입력 등)을 사용하여 (스크립트에 정의하고자 하는) 작업을 수행한 다음, 스크롤 가능한 Tcl 콘솔 창에서 해당 작업이 Tcl에서 어떻게 정의되어 있는지 확인하면 됩니다. 복사 및 붙여넣기 기능을 사용하여 명령어를 Tcl 스크립트에 복사할 수 있습니다.
- Tcl 콘솔을 사용하여 스크립트에 입력하려는 명령을 테스트해 보세요. Tcl 명령 필드에 명령을 입력한 다음, VisualApplets 에서 원하는 동작이 수행되는지 확인하면 됩니다. 복사 및 붙여넣기 기능을 사용하여 정상적으로 실행된 명령을 Tcl 스크립트에 복사할 수 있습니다.
정보
Tcl 콘솔 창에는 설계 생성을 위해 입력한 명령어가 나열됩니다. 여기에는 Tcl에서 직접 입력한 명령어뿐만 아니라, ‘ VisualApplets ’ GUI 옵션을 통해 실행한 명령어도 포함됩니다. 이는 VA 설계를 위해 Tcl을 처음 사용할 때 매우 유용합니다. 올바른 Tcl 명령어와 해당 명령어의 구문에 대한 정보를 쉽게 확인할 수 있기 때문입니다.
VisualApplets 에 특화된 모든 Tcl 명령어의 전체 목록을 보려면 ‘명령어 참조’ 섹션을 참조하십시오.
Tcl 콘솔에서 스크립트 실행하기#
Tcl 콘솔에서 TCL 스크립트를 실행하는 방법에는 세 가지가 있습니다:
파일 드래그 앤 드롭을 통한 스크립트 실행#
Tcl 스크립트를 실행하려면:
-
Windows 탐색기에서 파일을 끌어와 Tcl 명령 입력 필드에 놓으십시오. Tcl 소스 명령이 자동으로 추가되며, 슬래시의 방향이 적절한 방향(앞쪽)으로 바뀌게 됩니다:

-
Return 키를 눌러 VisualApplets에서 스크립트 실행을 시작합니다.
수동으로 스크립트 시작#
다음 Source 명령을 수동으로 입력할 수도 있습니다.
- 명령
Source항목을 다음 폴더에 설치합니다. Tcl 명령어 입력 필드. - 공백을 하나 두고, 명령어 바로 뒤에 Tcl 파일의 경로와 파일명을 입력하세요.
Source. 경로나 파일 이름에 공백이 포함된 경우 경로와 파일 이름을 큰따옴표로 묶으십시오. - Return 키를 눌러 VisualApplets에서 스크립트 실행을 시작합니다.
Tcl 코드를 콘솔에 복사하기#
또한 클립보드에 있는 Tcl 코드를 Tcl 명령어 입력란에 그대로 복사할 수도 있습니다:
- Tcl 스크립트에서 실행하려는 코드를 선택하여 클립보드에 복사하세요.
- 클립보드에 있는 코드를 Tcl 명령 입력란에 붙여넣으세요.
- Return 키를 눌러 VisualApplets에서 코드 실행을 시작합니다.
빠른 명령 구문 정보#
명령의 구문에 대한 정보를 빠르게 확인하려면 다음을 수행합니다.
- Tcl 명령 입력란에 명령 이름을 입력한 다음, 공백을 하나 넣고 물음표를 붙이십시오.
- Enter 키를 누릅니다.
매개변수의 구문이 Tcl 콘솔 창에 표시됩니다.
예:
다음과 같이 입력합니다. GetModules ? 명령의 구문 정보를 확인하려면 GetModules.
Tcl 콘솔 창에는 필요한 정보가 표시됩니다:

개별 매개변수 및 허용 값에 대한 자세한 내용은 ‘명령어 참조’ 섹션을 참조하십시오.