콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

다양한 유스 케이스에서 최적의 색 재현율 달성#

Basler 컬러 카메라는 기본적으로 우수한 화질을 제공하도록 설계되었습니다. 그러나 유스 케이스에 따라 서로 다른 최적화가 필요합니다. 이 문서는 네 가지 일반적인 유스 케이스를 설명하고, 색상 정확도, 이미지 노이즈 또는 장치 간 시각적 일관성 측면에서 최적의 결과를 얻도록 Basler 카메라를 구성하는 방법을 보여줍니다.

유스 케이스 1: 최소한의 색상 오차를 가진 보정된 색상#

품질 검사, 의료 영상 또는 디지털 아카이빙 등 색상 정확도가 중요한 경우 Basler 카메라는 강력한 출발점을 제공합니다.

기본 동작:
Basler 카메라는 공장 보정된 색상으로 배송됩니다. 많은 경우 적절한 Light Source Preset을 선택하면 매우 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 광원 프리셋을 선택한 후 반드시 white balance correction을 수행하십시오.

고급 보정:
색상 설정이 여전히 요구 사항을 충족하지 않는 경우, pylon Viewer의 Color Calibrator 도구를 사용하여 전체 색상 보정을 수행하는 것이 좋습니다. 이 도구는 IR 컷 필터, 렌즈, 조명을 포함하여 sRGB 색공간에서 최적의 성능을 발휘하도록 전체 카메라 이미징 시스템을 보정합니다.
이 보정의 결과: 최고의 색도 측정을 위해 LAB 색공간에서 낮은 Delta E 값(dE2000)을 갖는 고도로 정확하고 재현 가능한 색상입니다. 아래 이미지는 유스 케이스 1에서 얻을 수 있는 결과와 유스 케이스 2에서 얻을 수 있는 결과를 비교하여 보여줍니다.

  • 왼쪽: 보정된 색상, 그러나 더 높은 노이즈. 이는 인간의 눈이 볼 수 있는 색상에 매우 가깝습니다.
  • 오른쪽: RAW 색상, 더 낮은 노이즈. Gamma 보정이 누락되어 어두운 영역을 구별하기 어렵습니다.

보정된 색상과 RAW 색상

유스 케이스 2: 최소한의 이미지 노이즈 – 색상 정확도 불필요#

알고리즘을 통해 이미지 분석이 수행되는 머신 비전 작업(예: 블롭 검출, OCR - 광학 문자 인식, 정렬)에서는 색상 정확도보다 Noise Reduction이 더 중요합니다.

과제:
표준 sRGB 모드에서는 인간의 시각을 모방하기 위해 Gamma 보정이 적용됩니다. 색상 정확도에는 필수적이지만, Gamma는 특히 어두운 이미지 영역에서 인지되는 노이즈를 증가시킵니다.

해결책:
카메라의 RAW 이미지 데이터를 얻으려면 다음과 같이 진행하십시오.

  • On ace Classic / ace U 모델:
    로드: ColorRaw User Set. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. User Set 항목.
  • ace 2 모델의 경우:
  • 다음 값 중 하나로 ColorSpace 매개변수: Off Gamma 및 색상 보정을 모두 끕니다.
  • 다음 항목이 올바르게 설정되어 있는지 확인하세요. ColorTransformationEnable 및 ColorAdjustmentEnable 매개변수도 다음과 같이 설정됩니다. Off.

이렇게 하면 머신 기반 이미지 처리에 이상적인 RAW 컬러 데이터를 유지하면서 노이즈가 크게 감소합니다. 위의 이미지는 유스 케이스 1과 유스 케이스 2의 결과를 보여줍니다.

유ส 케이스 3: 다른 카메라 모델의 색상 외형 일치#

단종된 카메라를 교체하거나 타사 카메라를 통합할 때 Basler 카메라가 다른 카메라 모델의 색상 출력과 일치하도록 해야 할 수 있습니다.

정보

Basler의 보정 도구는 다른 장치를 모방하기 위해서가 아니라 절대적인 정확도와 일관성을 위해 최적화되어 있습니다.

작동 방식

다른 카메라 모델의 색상 출력을 수동으로 일치시키는 방법:

  1. 컬러 차트를 사용하여 두 카메라로 기준 이미지를 캡처합니다.
  2. 화이트 밸런스, Gamma 곡선 및 색상 보정을 분석하고 비교합니다.
  3. 그에 따라 Basler 카메라 설정을 조정합니다.

제한 사항:
위에 설명된 절차 단계는 수동이며 시간이 오래 걸리고, 센서 기술 및 광학 부품에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 이는 어떤 경우에 가능한 방법이기는 하지만, 항상 실용적이거나 신뢰할 수 있는 솔루션은 아닙니다.

유스 케이스 4: 여러 Basler 카메라 간의 일관된 색상 외형#

스테레오 비전이나 제품 추적과 같은 다중 카메라 설정이 필요한 애플리케이션에서는 균일한 이미지 외관이 매우 중요합니다.

여러 Basler 카메라에서 일관된 색상 외관을 얻으려면:

  1. 기준 카메라를 필요한 대로 정확하게 구성합니다(예: 색상 보정, Gamma, 채도 설정 등이 잘 구성되어 있어야 함). 자세한 내용은 Color Calibrator 항목을 참조하세요.
  2. 설정을 *.pfs 파일로 저장합니다.
    자세한 내용은 Loading and Saving Camera Parameters 항목을 참조하세요.
  3. 동일한 모델의 다른 모든 카메라에도 동일한 구성 설정을 적용합니다.

동일한 모델이라도 다음과 같은 요인으로 인해 피할 수 없는 편차가 발생할 수 있습니다.

  • IR 차단 필터 공차: 차단 파장이 ±10 nm만큼 이동할 수 있으며, 이는 빨간색 색상 채널의 감도에 영향을 줍니다.
  • 센서 컬러 필터 편차: 센서의 컬러 필터 배치(batch)에 따라 RGB 비율이 약간 다를 수 있습니다.
  • 렌즈 투과 스펙트럼: 렌즈의 반사 방지 코팅에 따라 색상 투과율이 약간 다를 수 있습니다.

카메라의 출력을 조화시키려면:

  1. 각 카메라마다 개별적으로 white balance calibration을 수행합니다.
    모든 카메라에 동일한 조명 조건과 중립적인 타겟(예: 회색 차트)을 사용합니다.
    모든 카메라에 동일한 실제 장면(즉, 동일한 시야, 동일한 작동 거리 등)을 사용합니다.
    Balance White Auto 기능을 사용하는 경우, auto function ROI가 회색 타겟에 위치하도록 하세요.

대부분의 경우 화이트 밸런스를 조정하는 것만으로 충분합니다. 일반적으로 Color Transformation 기능이나 Color Adjustment 기능을 사용하거나 적용하는 것은 필요하지 않으며, 복잡성으로 인해 추가 작업을 할 가치가 거의 없습니다.

사용 목적에 맞게 카메라 설정을 조정하면, 인간의 시각, 기계 분석, 또는 시스템 간 일관성 중 어느 것을 최적화하든 상관없이 최상의 이미지 결과를 얻을 수 있습니다.

언급된 도구에 대한 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Software Downloads 섹션을 참조하거나 Basler Support에 문의하세요.

기술 문서로 돌아가기